DOCA0140EN-03

PowerTag Energy M250/M630

简介

PowerTag Energy M250/M630 是 IEC 61557-12 1 类电能表,其中包含在执行准确的实时测量(U、V、I、P、PF)时所需的功能,根据具体的型号,最高可测量 250 A 或 630 A 的电能值。

在与网关或 Panel Server 一起用于收集和处理数据时,PowerTag Energy M250/M630 可提供直达负载级别的电路监测和诊断。

PowerTag Energy M250/M630 设计用于 3P 和 3P+N 电网的塑壳断路器和隔离开关(ComPact NSX 和 Tesys Giga - Frame 5/Frame 6)。

PowerTag Energy M250/M630 直接安装在断路器或 VigiPacT Add-on(如有)底面。对于安装在插入式底座上的 PowerTag Energy M250/M630,必须根据配置,将 PowerTag Energy M250/M630 安装在底座的顶部或底部。有关详细信息,请参阅 CA908058E PowerTag Energy 选择指南。

凭借其集成设计,PowerTag Energy M250/M630 不需要任何特定接线,并且兼容与其上所安装的设备相同的连接附件。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • QGH46815 PowerTag Energy M250 3P/3P+N

  • QGH46820 PowerTag Energy M630 3P/3P+N

  • MFR37601 PowerTag Energy M250/M630 3P/3P+N – ComPact NSX100-250/400-630 插入式底座

描述

A 状态 LED

B 设备信息的对应二维码,包括无线地址

C 用于断开 PowerTag Energy 电源与相线之间的连接的开关,在执行面板介电测试时使用

D 无线地址

E 中性线电压测量(仅限 PowerTag Energy 3P)

状态 LED

通过 LED 指示灯来确认 PowerTag Energy M250/M630 的工作在调试或维护期间是正常的。
状态 LED 描述 操作

PowerTag Energy M250/M630 关闭。

根据操作类型,不需要执行操作,或者需要检查电源。

PowerTag Energy M250/M630 正在搜索集中器或网关。

等待集中器或网关被识别。

PowerTag Energy M250/M630 处于识别模式。

等待 PowerTag Energy M250/M630 联网。

PowerTag Energy M250/M630 已联网。与集中器或网关正常通讯。

偶尔丢失通讯。

检查与集中器或网关的通讯设置。

与集中器或网关的通讯丢失。

检查与集中器或网关的通讯设置。

检测到内部错误。

更换 PowerTag Energy M250/M630

可用的数据

如要获取可用数据列表,请参阅相关的网关或 Panel Server 用户指南。可用的数据取决于网关。

调试

如要调试 PowerTag Energy,请参阅要与 PowerTag Energy 配对的网关或 Panel Server 的用户指南。调试操作因具体的网关而异。

注: 调试 PowerTag Energy M250/M630 前,请检查网关的固件。建议升级到可用的最新版本。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.