DOCA0140EN-03

BSCM 断路器状态控制模块

简介

BSCM 断路器状态控制模块可以用来通过通信网络发送以下数据:

  • OF、SD 和 SDE 辅助触点所指示的断路器状态

  • 通讯电动机构(如有)的控制指令:分闸、合闸和复位

  • 操作员帮助信息:存储最近 10 个事件

将 BSCM 模块与配备有热磁脱扣单元或 MicroLogic 电子脱扣单元的 ComPact NSX 断路器以及与 ComPact NSX 隔离开关配合使用。

注: BSCM 模块不能安装在 ComPact NSX400K 断路器中。

BSCM 模块的安装需要:

  • NSX 线缆

  • 预装通讯电动机构(如有)

有关 ComPact NSX 断路器通讯功能整合的更多信息,请参阅:

  • DOCA0093ZH,ULP System (IEC Standard) – ULP (Universal Logic Plug) System – User Guide

  • DOCA0091ZH,ComPact NSX - Modbus 通讯指南

描述

项目

数据介质

传输的数据

备注

A

BSCM 模块微动开关

OF 和 SDE 触点的状态

BSCM 模块取代 OF 和 SDE 插槽中的辅助触点。

B

NSX 线缆连接器

通讯网络,以及通过 NSX 线缆上的微动开关指示的 SD 触点状态

NSX 线缆接入 SD 插槽而不是辅助触点。

C

用于 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元的连接器

通讯网络

仅适用于 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元

D

通讯电动机构用连接器

通讯电动机构用连接器

通讯电机机构的状态

使用通讯电机机构随附的连接器。

安装 BSCM 模块

用来安装 BSCM 模块的插槽取决于断路器的类型。

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

A BSCM 模块

B NSX 线缆

BSCM 模块不得与 OF 触点或 SDE 触点同时安装。

BSCM 模块可以现场安装。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16046AA ComPact NSX100–630 – BSCM。

连接 BSCM 模块

如要安装 BSCM 模块:

  • 插入模块。

  • 连接 4 个连接器。

设置 BSCM 模块

在通讯网络上设置 BSCM 模块时,不需要寻址。

BSCM 模块上的 LED 指示灯

BSCM 模块上的 LED 只有在移除了外壳前面板的情况下才可见。通过 BSCM 模块上的 LED 指示灯来确认 BSCM 模块的工作在调试或维护期间是正常的。

ULP LED

模式

操作

正常

无

冲突

移除多余的 ULP 模块

性能下降

在下次维护操作中更换 BSCM 模块

测试

无

非关键固件偏差

在下次维护操作中升级固件

非关键硬件偏差

在下次维护操作中更换 BSCM 模块

配置偏差

安装缺失功能

关键固件偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作

关键硬件偏差

停止

更换BSCM模块

断电

检查电源

由 BSCM 模块提供的数据

配置

信息

是否可复位

带有 BSCM 模块的所有断路器

断路器分闸和合闸的总次数(OF 触点操作次数)。

该计数器(累加器)无法复位。

否

断路器分闸和合闸的总次数(OF 触点操作次数)(1)

是

断路器能够分闸和合闸的最大次数(2)

是

断路器故障脱扣次数(SD 触点操作次数)(1)

是

断路器电气故障脱扣次数(SDE 触点操作次数)(1)

是

带有 BSCM 模块和通讯电动机构的断路器

通讯电动机构分闸次数(1)

否

通讯电动机构合闸次数(1)

是

通讯电动机构合闸的最大次数(2)

是

通讯电动机构复位次数(1)

是

(1) 用户可以修改计数器的内容,比如 BSCM 模块在运行中被安装或更换。

(2) 超过此阈值会引起中等优先级报警。要确认报警,请修改计数器的内容或阈值。

配置 BSCM 模块

如要配置 BSCM 模块,请使用运行有 EcoStruxure Power Commission 软件且已连接到 USB 维护接口的 PC。

USB 维护接口必须连接到:

  • ULP 模块的 RJ45 连接器(比如,IFM Modbus-SL 接口)。

  • MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元的测试端口。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件,您可以配置:

  • 断路器能够分闸和合闸的最大次数。

  • 通讯电动机构能够合闸的最大次数。

  • 通讯电动机构的复位模式。

配置通讯电动机构的复位

小心
电气故障引起反复合闸的危险
BSCM 断路器状态控制模块的重新配置必须仅由具备相应资质的电气人员完成。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

通讯电动机构的复位模式可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件的以下功能来配置:

  • Enable Reset even if SDE:即使在发生电气故障脱扣后,也允许使用通讯网络来复位此机构。

  • Enable Automatic Reset:允许在通过 MN、MX 脱扣线圈或 push-to-trip 按钮执行脱扣之后自动复位。

  • Enable Reset even if SDE和 Enable Automatic Reset:即使在发生电气故障脱扣后,也允许自动复位。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.