DOCA0140EN-03

电气辅助装置概述

电气辅助装置

下表给出了可以增设到 ComPact NSX 断路器的电气辅助装置。有关更多信息,请参阅 LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm 目录

电气辅助装置

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

OFSD 辅助触点

SDE 辅助触点

SDx 模块

SDTAM 模块

无线指示辅助装置

MN 欠压脱扣线圈

MX 分励脱扣线圈

BSCM 断路器状态控制模块

NSX 线缆

24 Vdc 电源连接器(1)

(1) 带有 MicroLogic 567 脱扣单元

电气辅助装置安装演示视频

如要访问与 ComPact NSX100-250 3P 断路器中的电气辅助装置安装有关的演示视频,请单击以下链接:https://youtu.be/zDqRyZHBWr4,将此链接复制粘贴至 Web 浏览器,或者扫描二维码。

ComPact NSX100/160 2P 断路器上电气辅助装置的插槽

下图显示了电气辅助装置安装在盒体中时可使用的插槽。每个插槽只能安装一个辅助装置。有关更多信息,请参阅 LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm 目录

名称

插槽

A

B

C

OF1(有线或无线)

SD(有线或无线)

MN

MX

ComPact NSX100-250 3P/4P 断路器上电气辅助装置的插槽

下图显示了电气辅助装置安装在盒体中时可使用的插槽。每个插槽只能安装一个辅助装置。有关更多信息,请参阅 LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm 目录

名称

插槽

 

备注

A

B

C

D

E

F

标准远程指示和控制辅件

OF1(有线或无线)

适用于所有脱扣单元类型和控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动机构)。

OF2(有线或无线)

SD(有线或无线)

SDE(有线或无线)

SDV(仅有线)

VigiPacT Add-on 中的指示触点

MN

适用于所有脱扣单元类型和控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动机构)。

MX

经由通讯网络进行的远程指示

BSCM

用于将 BSCM 模块连接到通讯网络。

NSX 线缆

NSX 线缆

用于在没有安装 BSCM 的情况下将 MicroLogic 567 脱扣单元连接到通讯网络。

利用 MicroLogic 脱扣单元进行的特定远程指示

SDx

包括供 MicroLogic 47 脱扣单元使用的 SDV

SDTAM

仅适用于带 MicroLogic 2 M6 E-M 电机保护专用型脱扣单元的断路器

24 Vdc 电源连接器

用于将外部电源连接到 MicroLogic 567 脱扣单元。

注: 无法将所有附件同时安装在一个脱扣单元上。比如,SDx 远程指示选件无法与 MNMX 线圈以及 OF1 触点同时安装。

ComPact NSX400-630 3P/4P 断路器上电气辅助装置的插槽

只有 ComPact NSX400-630 断路器才配备有 MicroLogic 脱扣单元。

下图显示了电气辅助装置安装在盒体中时可使用的插槽。有关更多信息,请参阅 LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm 目录

名称

插槽

备注

A

B

C

D

E

F

G

H

I

标准远程指示和控制辅件

OF1(有线或无线)

适用于所有脱扣单元类型和控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动机构)。

OF2(有线或无线)

OF3(有线或无线)

OF4(有线或无线)

SD(有线或无线)

SDE(有线或无线)

SDV(仅有线)

VigiPacT Add-on 中的指示触点

MN

适用于所有脱扣单元类型和控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动机构)。

MX

经由通讯网络进行的远程指示

BSCM

用于将 BSCM 模块连接到通讯网络。

NSX 线缆

NSX 线缆

用于在没有安装 BSCM 的情况下将 MicroLogic 567 脱扣单元连接到通讯网络。

利用 MicroLogic 脱扣单元进行的特定远程指示

SDx

包括供 MicroLogic 47 脱扣单元使用的 SDV

SDTAM

仅适用于带 MicroLogic 2 M6 E-M 电机保护专用型脱扣单元的断路器

24 Vdc 电源连接器

用于将外部电源连接到 MicroLogic 567 脱扣单元。

注: 无法将所有附件同时安装在一个脱扣单元上。比如,SDx 远程指示选件无法与 MNMX 线圈同时安装。

指示触点的操作

下表列出了指示触点(或输出)与执行器和主触点的相关位置。

 

执行器和主触点位置

ON

通过以下方式脱扣:

OFF

MN/MX

PT(1)

脱扣单元(2)

L

S 或 So

I

R

G

名称

指示触点位置

OF

SD

SDE

SDV

SDx 输出(3)

SD2

SDT

SD4

PAL

SDG

SDV

SDTAM 输出

SD2

预合/预分SDT

✔✔

SD4

接触器控制

:触点闭合,✔✔:预合输出 (400 ms)

(1) PT:脱扣按钮

(2) L:长延时保护

S 或 So:短延时保护

I:瞬时保护

R:VigiPacT Add-on 保护(接地漏电)

G:接地故障保护

(3) 可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件为 MicroLogic 567 脱扣单元自定义 SDx 输出分配。

注: 指示(转换)触点在开关柜中由常开 (NO) 触点的状态表示。

NO 触点的状态对于以下装置在以下情况下为断开:

  • OF 触点,当断路器处于 O (OFF) 位置时。

  • SDSDESDV 触点,当相关功能没有激活时。

OF 触点与主触点关系的次序图

A 主触点

B OF 转换触点位置

无线指示辅助装置的操作

无线指示辅助装置提供的信息与 OF、SD 或 SDE 位置的标准有线辅助触点所提供的信息相同。这些信息远程发送到网关或 Panel Server

在调试无线指示辅助装置时,用户定义所发送的信息的类型:分闸/合闸或脱扣。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.