DOCA0140EN-03

锁定断路器

锁定附件

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
断路器拨动手柄锁定在 (O) OFF 位置时,在设备上工作前始终使用合适的额定电压传感器来确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

使用最多 3 个挂锁(用户自备)或一个钥匙锁锁定机构。

可同时使用两种锁定方法。

步骤

操作

注释

结果

1

将断路器切换到 O (OFF) 位置。

2

拉出锁片

3

使用以下装置锁定锁片:

  • 最多 3 个直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in) 的挂锁。

  • 钥匙锁(可选)。

断路器被锁定。

不执行 Auto 模式或 Manu 模式中的命令。

铅封附件

使用铅封附件防止断路器操作。

铅封

禁止的操作

电动机构安装螺钉

  • 拆开门框

  • 检查附件

  • 拆卸脱扣单元

电动机构的透明盖

检查手动/自动选择开关(根据其所在位置,禁止手动操作(1)或自动操作)。

脱扣单元的透明保护盖

更改设置或检查测试端口。

端子屏罩安装螺钉

检查电源连接电缆(防止直接接触)

(1) 此时无法执行本地操作。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.