DOCA0140EN-03

电机馈电器保护

电机馈电器的结构

常用的电机馈电器类型是直接在线启动式电机馈电器。

直接在线启动式电机馈电器可以由四件不同的开关设备组成,这些开关设备提供一个或多个功能。此外,该电机馈电器还必须包含具体应用的具体特性。

A 短路保护用开关设备

B 控制设备

C 过载保护用开关设备

D 接地故障保护用开关设备

E 特性 t = 异步 D.O.L.(直接在线启动式)电机的 f(I)

F 启动相

G 启动时的电流峰值

标准 IEC/EN 60947-4-1 规定的特性

电机馈电器必须符合标准 IEC/EN 60947-4-1 的一般规定,尤其是要符合接触器和电机馈电器保护方面的规定。

在保护方面,此标准规定了:

  • 电机馈电器保护的协调

  • 热继电器脱扣等级

  • 绝缘协调

标准 IEC/EN 60947-4-1 所规定的协调

允许两类的协调:1 类协调或 2 类协调。

  • 在 1 类协调中,在以下两个条件下,允许接触器和继电器性能退化:

    • 接触器或启动器对人或设施不存在危害。

    • 在部件受损或被更换后,启动器仍能够正确工作。

  • 在 2 类协调中,在完成了 2 类协调测试之后,如果满足以下条件,则允许稍微焊接接触器或启动器触点:

    • 这些触点容易分离

    • 控制和保护开关设备能够继续正常工作,无需维修

为了确保 2 类协调,标准 IEC/EN 60947-4-1 规定了三项 Id 故障电流测试,旨在检查设备在过载和短路条件下是否正确工作。

1 过载区 Id < 10 In

2 预期短路区 10 In < Id < 50 In

3 短路区 Id > 50 In

热继电器脱扣等级

有四个热继电器脱扣等级,即 5、10、20 和 30(这些值对应于 7.2 In 下的最大继电器脱扣时间(秒))。

标准脱扣时间值

等级

1.05 In

1.2 In

1.5 In

7.2 In

5

t > 2 小时

t > 2 小时

t < 2 分钟

0.5 秒 ≤ t ≤ 5 秒

10

t > 2 小时

t > 2 小时

t < 4 分钟

4 秒 ≤ t ≤ 10 秒

20

t > 2 小时

t > 2 小时

t < 8 分钟

6 秒 ≤ t ≤ 20 秒

30

t > 2 小时

t > 2 小时

t < 12 分钟

9 秒 ≤ t ≤ 30 秒

常用等级是 5 和 10。等级 20 和 30 涉及电机启动较为困难的应用。

额外的保护

根据具体的应用和操作限制,可能在以下方面需要提供额外的保护:

  • 相位不平衡或相位丢失

  • 转子已锁定

  • 欠流

  • 长时启动

ComPact NSX 电机断路器

ComPact NSX 电机断路器包含 MA 热磁脱扣单元和 MicroLogic M 型电子脱扣单元。

按脱扣单元类型划分的保护功能

保护

脱扣单元类型

MA

MicroLogic 1.3 M

MicroLogic 2 M

MicroLogic 6 E-M

过载

短路

绝缘故障(接地故障保护)

相位不平衡或相位丢失

转子已锁定

欠流

长时启动

MicroLogic 6 E-M 脱扣单元中的绝缘故障保护属于接地故障保护类型。

1 类和 2 类协调测试是针对所有 ComPact NSX 电机断路器对电机馈电器组件执行的测试。

按脱扣单元类型划分的脱扣等级

等级

脱扣单元类型

MA

MicroLogic 1.3 M

MicroLogic 2 M

MicroLogic 6 E-M

5

10

20

30

脱扣单元长延时保护

脱扣单元长延时保护的吸合电流设置 Ir 以安培为单位:

  • 这个值对应于电机应用中使用的工作电流

  • 最大 Ir 设置对应于脱扣单元额定 In

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.