DOCA0140EN-03

脱扣应对

在应对脱扣前应采取的预防措施

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭设备的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 重新装上所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 如果在操作过程中发生绝缘故障,请立即修复安装错误。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

确定脱扣的原因

本地和远程指示提供可能的脱扣原因信息。具体地讲,MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元提供有关故障原因的具体信息。有关更多信息,请参阅 DOCA0141ZH, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 Electronic Trip Units - User Guide。

原因有以下几种类型:

  • 检测到安装错误

  • 因功能失灵导致的故障

  • 故意脱扣

装置发生故障后的脱扣

控制机构位置处于 (Trip) 位置。

指示

可能原因

TM-D

MicroLogic 2 和 4

MicroLogic 5、6、和7

SD

SD

显示屏上的 SD 和信息

手动脱扣:

  • Push-to-trip 测试

  • 手动使电动机构分闸

  • 在断路器处于 ON 位置的情况下,断开断路器与插入式底座的连接

  • MN 或 MX 线圈

SD 和 SDE

SD、SDE 和 SDT

显示屏上的 SD、SDE、SDT 和信息

  • TM-D:因电气故障脱扣,原因未知

  • MicroLogic 2和4:长延时保护脱扣

  • MicroLogic 5和6:长延时保护脱扣(比如,在相 1 上 930 下,如图所示)

SD 和 SDE

显示屏上的 SD、SDE 和信息

  • TM-D:因电气故障脱扣,原因未知

  • MicroLogic 2和4:短延时或瞬时保护脱扣(短路)

  • MicroLogic 5、6 和 7:短路电路上的短延时或瞬时保护脱扣(短路)(比如,在相 2 上 18 kA 下,如图所示)

SD、SDE 和 SDx

MicroLogic 7

显示屏上的 SD、SDE、SDx 和信息

  • MicroLogic 4:接地漏电保护脱扣

  • MicroLogic 7:接地漏电保护脱扣

SD、SDE 和 SDV

VigiPacT Add-on 上的按钮 R 处于弹出位置

SD、SDE 和 SDV

VigiPacT Add-on 上的按钮 R 处于弹出位置

MicroLogic 5

SD、SDE 和 SDV

VigiPacT Add-on 上的按钮 R 处于弹出位置,以及显示屏上的信息

  • TM-D:接地漏电保护脱扣

  • MicroLogic 2:接地漏电保护脱扣

  • MicroLogic 5和6:接地漏电保护脱扣(未报告其他故障)

–

–

MicroLogic 6

显示屏上的 SD、SDE、SDG 和信息

  • MicroLogic 6:接地故障保护脱扣

故障脱扣后的设备维护

保护装置的脱扣并不会修正下级设备的故障原因。

警告
电气故障引起闭合的危险
未首先进行检查请勿再次闭合断路器,如有必要,请修理下级电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

在对保护装置的下游电气设备进行检查之前,必须先将馈电设备隔离。

短路后执行以下任务:

  • 仔细清除一切黑烟痕迹。烟雾颗粒可能导电。

  • 检查电源连接和控制线。

  • 空载操作断路器至少五次。

根据故障类型,对故障设备的全部或部分进行维护检查:

  • 小故障:

    • 长延时保护脱扣

    • 接地漏电保护脱扣

    修理之后,必须执行检查 D、E、F 和 G。

  • 严重或破坏性故障:

    • 未知电气故障引起的脱扣

    • 短延时保护脱扣

    • 接地故障保护脱扣

    修理之后,必须执行检查 A、B、D、E、F 和 G。脱扣的断路器在恢复工作之前,必须对其进行检查。

注: 检查、测试和观察必须由具备相应资质的电气人员进行。

如果重启是高优先级的(例如安全装置),那么装置的故障部分必须被隔离和锁定以执行此项维护。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.