DOCA0140EN-03

故障排除

简介

下表介绍了故障排除操作,其中包含要针对可能的故障原因开展的检查或修理。这些操作分为以下事件:

  • 反复脱扣

  • 断路器合闸失败(手动式断路器)

  • 断路器合闸失败(电动式断路器)

  • MicroLogic 567 故障屏幕

反复脱扣

指示

可能原因

检查或修理

SD

MN 欠压脱扣线圈的供电电压过低,或者可能受到明显振动

检查线圈的电源(例如为电机供电的高额定功率电源可能不稳定)。如果是这种情况,将脱扣线圈连接到干净或稳定的电源上。

无意中将电压供给 MX 分励脱扣线圈

检查脱扣线圈是否按照安装图正确连接。

SDSDE

工作温度太高

检查开关柜通风和室温。

SDSDESDV

接地漏电故障指示灯 (MicroLogic 4)

显示屏上的信息 (MicroLogic 7)

VigiPacT Add-on 上的按钮 R 处于弹出位置(带 VigiPacT Add-onMicroLogic 56

接地漏电保护设置不当(MicroLogic 47VigiPacT Add-on

检查中性线漏电电流的值。

根据结果:

  • 隔离中心线漏电电流过高的设备

  • 或者增大接地漏电 (VigiPacT Add-on) 保护设置,但要遵循安全原则。

设备上的瞬时绝缘故障

检查故障是否发生在设备器件调试期间。

根据结果:

  • 修理故障设备

  • 隔离中心线漏电电流过高的设备

  • 或者增大接地漏电 (VigiPacT Add-on) 保护设置,但要遵循安全原则。

SDSDE

屏幕 TriP(仅 MicroLogic 5、6 和 7 中提供),然后出现 StoP

工作温度太高

检查开关柜通风和室温。

断路器合闸失败(手动式断路器)

指示

可能原因

检查或修理

SD

MX 分励线圈加电

MN 欠压线圈没有加电

检查脱扣线圈是否按照安装图正确连接。

OF

断路器互锁

检查两个断路器的安装和互锁图(机械和电气)。

断路器合闸失败(电动式断路器)

指示

可能原因

检查或修理

OF

闭合指令不可操作

检查断路器前面选择器的自动位置。

还应检查:

  • 电动机构的电源、电机电压

  • 电动机构上的电机端子的电压

  • 合闸指令路径

MicroLogic 567 故障屏幕

下表显示了要根据 MicroLogic 567 故障屏幕开展的检查或修理。有关更多信息,请参阅 DOCA0141ZH ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 Electronic Trip Units - User Guide

指示

可能原因

检查或修理

屏幕 TriP,然后出现StoP

MicroLogic 脱扣单元上的严重故障:脱扣单元无法再提供保护

立即更换脱扣单元。

断路器无法复位。

屏幕 Err

MicroLogic 脱扣单元上的故障

下次维护时,更换脱扣单元。

脱扣单元仍能够提供保护。

屏幕 Out

确认 SDx 模块上尚未复位的锁定报警

检查报警的原因,使用 OK 按钮进行复位。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.