DOCA0140EN-03

Accessoires

Accessoires pour disjoncteurs ComPact NSX

Une offre complète d'accessoires est disponible pour les disjoncteurs ComPact NSX. Les accessoires peuvent être installés sur site en vue d'améliorer la sécurité et la facilité d'exploitation.

Gaine scellée pour le maneton de commande, offrant une protection IP43 sur l'avant

Cache-bornes courts ou longs offrant une protection IP40

Écrans flexibles entre phases améliorant l'isolement entre les raccordements d'alimentation

Pour plus d'informations sur l'offre d'accessoires, consultez le document LVPED217032EN, ComPact NSX & NSXm Catalogue.

Cache-bornes longs avec grilles prédécoupées

1 Découpage d'une grille

2 Réglage de la taille de la grille

3 Insertion de la grille dans le cache-borne

Les cache-bornes à grilles prédécoupées simplifient le raccordement sur site des disjoncteurs quel que soit le nombre de conducteurs à connecter. La procédure d'installation des grilles prédécoupées est décrite dans les instructions de service suivantes, disponibles sur le site Web de Schneider Electric :

  • GHD16242AA, ComPact NSX100–250 - Disjoncteur/Interrupteur-sectionneur

  • GHD16243AA, ComPact NSX400–630 - Disjoncteur/Interrupteur-sectionneur

Cache-bornes courts

La procédure d'installation de ces cache-bornes est décrite dans les instructions de service suivantes, disponibles sur le site Web de Schneider Electric :

  • GHD16242AA, ComPact NSX100–250 - Disjoncteur/Interrupteur-sectionneur

  • GHD16243AA, ComPact NSX400–630 - Disjoncteur/Interrupteur-sectionneur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.