DOCA0140EN-03

ComPact NSX100-250 - Courbes de déclenchement de la protection de la distribution électrique

Déclencheurs magnétiques TMD

Pour toutes les courbes TMD :

Les valeurs sont données pour une température ambiante de 40 °C, Ir = 1 x In, 3 pôles chargés, démarrage à froid.

Pour Ir = k x In, lire le temps correspondant à 1/k fois le courant donné.

Pour un déclenchement à 1 pôle, lire le temps correspondant à 0,85 fois le courant donné.

Pour un démarrage à chaud (0,9 x Ir), diviser le temps maximum par 2, et le temps minimum par 4.

TM16D

Déclenchement réflexe

TM25D

TM32D

Déclenchement réflexe

TM40D

TM50D

Déclenchement réflexe

TM63D

TM80D / TM100D

Déclenchement réflexe

TM125D / TM160D

TM200D / TM250D

Déclenchement réflexe

Déclencheurs magnétiques TMG

TM16G

Déclenchement réflexe

TM25G

TM40G

Déclenchement réflexe

TM63G

TM80G

Déclenchement réflexe

TM100G

TM125G

Déclenchement réflexe

TM160G

TM200G

Déclenchement réflexe

TM250G

Déclencheurs électroniques MicroLogic 2.2 et 4.2

MicroLogic 2.2 et 4.2 - 40-160 A

Déclenchement réflexe

MicroLogic 2.2 et 4.2 - 250 A

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.