DOCA0140EN-03

Interfaces Entretien MicroLogic

Description des besoins

Le déclencheur MicroLogic doit être alimenté en 24 VCC pour effectuer des vérifications locales sur le déclencheur. L'alimentation 24 VCC peut être fournie par une alimentation externe, Service Interface ou l'interface de maintenance USB :

Interface de maintenance

Disponibilité sur le déclencheur

Module d'alimentation externe 24 VCC

(1)

Batterie de poche pour MicroLogic

(2)

Service Interface connecté à un PC avec EcoStruxure Power Commission

(2)

Interface de maintenance USB autonome

(2)

Interface de maintenance USB connectée à un PC avec logiciel EcoStruxure Power Commission

(2)

(1) Possible sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7

(2) Non disponible sur un déclencheur MicroLogic 2.3 installé dans un disjoncteur ComPact NSX 400 K

Le tableau suivant présente les différentes fonctions de chaque interface de maintenance :

Interface de maintenance

Modification des réglages

Vérification des réglages

Tests

Sauvegarde des réglages

Module d'alimentation externe 24 VCC

(1)

Batterie de poche

(1)

Service Interface connecté à un PC équipé du logiciel EcoStruxure Power Commission

Interface de maintenance USB autonome

(1)

(2)

Interface de maintenance USB connectée à un PC avec logiciel EcoStruxure Power Commission

(1) Complète pour les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 (pour les déclencheurs MicroLogic 2 et 4, seule la position des cadrans est vérifiée)

(2) Uniquement lors du déclenchement via le bouton push-to-trip

Modification des réglages

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF OU D'ÉCHEC DE DÉCLENCHEMENT
Seul un personnel qualifié doit effectuer les réglages des protections.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La modification des réglages nécessite une connaissance approfondie des caractéristiques de l'installation et des règles de sécurité.

Vérification des réglages

La vérification des réglages ne nécessite pas de précautions particulières. Il est toutefois recommandé qu'elle soit effectuée par une personne qualifiée.

Test du mécanisme du disjoncteur

ATTENTION
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Seul un personnel qualifié doit effectuer les essais des protections.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Les tests du mécanisme de déclenchement des disjoncteurs mécanisme doivent être faits en prenant les précautions nécessaires pour :

  • ne pas perturber les opérations

  • ne pas déclencher des alarmes ou des actions non appropriées

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.