DOCA0140EN-03

Cordon NSX

Introduction

Le cordon NSX connecte un disjoncteur au réseau de communication.

Le cordon NSX peut être utilisé :

  • Seul, pour la communication de mesures et de réglages (uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7)

  • Avec un module BSCM :

    • pour la communication de mesures et de réglage (uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7)

    • pour la communication d'états (avec les déclencheurs standard et avancés)

NOTE: Le cordon NSX ne peut pas être installé dans un disjoncteur ComPact NSX 400 K.

Pour plus d'informations sur l'intégration des fonctions de communication des disjoncteurs ComPact NSX, reportez-vous à la documentation suivante :

  • DOCA0093FR, Système ULP (norme CEI) - Guide utilisateur

  • DOCA0091FR, ComPact NSX - Guide de communication Modbus

Description

Le cordon NSX se compose d'une boîte de raccordement, d'un câble avec connecteur RJ45 et d'un câble muni d'un bornier à vis.

Nb

Support de données

Données transmises

Commentaires

A

Microswitch du cordon NSX

Etat du contact SD

Le cordon NSX s'insère dans l'emplacement SD en lieu et place du contact auxiliaire.

B

Câble pourvu d'un connecteur RJ45 pour le raccordement à un module ULP.

Réseau de communication

Trois longueurs de cordon sont disponibles : 0,3 m (9,84 ft), 1,3 m (4,27 ft) et 3 m (14,7 ft)

C

Liaison interne vers le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 ou vers le module BSCM

Réseau de communication

Avec le module BSCM, le cordon NSX transmet aussi les états du disjoncteur.

Le cordon NSX fournit également l'alimentation 24 VCC :

  • Pour le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 (absence de module BSCM)

  • Pour le module BSCM (s'il est installé)

Installation

Les emplacements utilisés pour installer le cordon NSX dépendent du type de disjoncteur.

Cordon NSX seul

Cordon NSX et module BSCM

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

A Cordon NSX

B Module BSCM

L'installation du cordon NSX exclut l'installation du contact SD.

Le cordon NSX peut être installé sur site.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : GHD16047AA ComPact NSX100-630 - Cordon NSX

Communication avec le cordon NSX

Le cordon NSX se connecte aux modules ULP suivants :

  • Interface de communication IFM ou IFE

  • Afficheur FDM121

  • Module IO

La figure ci-après montre les raccordements entre le cordon NSX et l'interface IFM Modbus-SL.

Exemple 1 : Raccordement de l'interface IFM au déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 Exemple 2 : Raccordement de l'interface IFM au module BSCM Exemple 3 : Raccordement de l'interface IFM au module BSCM et au déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

A Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

B Cordon NSX

C Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

D Module BSCM

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.