DOCA0140EN-03

Connecteur d'alimentation 24 VCC

Introduction

Le connecteur d'alimentation 24 VCC connecte le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 à une alimentation 24 VCC externe pour lui permettre d'être alimenté lorsque le disjoncteur est ouvert ou lorsque le courant est faible (15 à 50 A selon le calibre).

Le déclencheur MicroLogic est alimenté via les transformateurs de courant internes, ce qui lui permet d'assurer les fonctions de protection lorsque le disjoncteur est fermé.

L'alimentation externe 24 VCC est facultative pour :

  • Modifier des paramètres lorsque le disjoncteur est ouvert

  • Afficher des mesures en présence d'un courant faible dans le disjoncteur fermé

  • Afficher la cause du déclenchement et du courant de coupure lorsque le disjoncteur est ouvert après un déclenchement

Installation

Les emplacements utilisés pour installer le connecteur d'alimentation 24 VCC dépendent du type de disjoncteur.

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.