DOCA0140EN-03

Batterie de poche

Introduction

Utilisez la batterie de poche pour effectuer l'inspection et le test en local des déclencheurs MicroLogic.

NOTE: La batterie de poche ne peut pas être utilisée avec un déclencheur MicroLogic 2.3 installé dans un disjoncteur ComPact NSX 400 K.

Description

La batterie de poche se compose de deux piles qui se connectent à la prise de test des déclencheurs électroniques MicroLogic.

A Bouton d'inhibition de la mémoire thermique

B Commutateur à glissière à 3 positions :

gauche = position Test ; centre = OFF ; droite = lampe de poche

C Voyant jaune de vérification de l'inhibition de la mémoire thermique

D Voyant vert de vérification de l'état des piles

E 2 voyants d'éclairage

F 2 piles AA de 1,5 V (non fournies)

G Connecteur de raccordement à la prise de test du déclencheur MicroLogic

H Stylet/tournevis

Fonction Lampe de poche

Pour utiliser le module comme lampe de poche, positionnez le commutateur à glissière (C ci-dessus) sur la droite.

Préparation des équipements

Pour préparer les équipements avant d'effectuer des opérations de maintenance :

Étape

Action

1

Faites glisser le capot de protection pour accéder au connecteur du déclencheur.

2

Encliquetez le connecteur de la batterie de poche dans la prise de test du déclencheur MicroLogic.

3

Positionnez le commutateur à glissière sur Test (à gauche).

4

Vérifiez l'état de la batterie : le voyant vert doit être allumé.

Inspection et vérification

Procédez comme suit pour inspecter le déclencheur après avoir effectué la préparation des équipements :

Étape

Action

1

Vérifiez que le voyant vert Ready clignote sur le déclencheur MicroLogic.

Cela signifie que toutes les fonctions du déclencheur MicroLogic sont dans un état opérationnel satisfaisant (autotest interne).

2

Sur l'afficheur des déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7, vérifiez les valeurs de réglage en utilisant les boutons de navigation pour afficher le mode des paramètres de protection. Consultez DOCA0141FR, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

NOTE: Le rétro-éclairage de l'écran n'est pas activé pour optimiser l'autonomie des piles (4 heures).

3

Faites défiler l'affichage et vérifiez les différents réglages. Par exemple, pour le déclencheur MicroLogic 5 :

  • Ir (A)

  • IN (A) (le cas échéant) long retard

  • tr (s)

  • Isd (A)

  • IN (A) (le cas échéant) court retard

  • tsd (ms) avec/sans I2t

  • Ii (A)

Il est possible de modifier les réglages.

Inhibition de la fonction de mémoire thermique

Le bouton Inhiber la mémoire thermique annule temporairement la mémoire thermique. Cette inhibition est nécessaire pour avoir la mesure réelle de la temporisation tr de la protection long retard lors de tests de déclenchement par injection de courant primaire.

Procédez comme suit pour effectuer le test après avoir préparé les équipements :

Étape

Action

1

Mettez le disjoncteur en position I (ON).

2

Positionnez le commutateur à glissière sur OFF (au centre).

3

Appuyez sur le microswitch d'inhibition de la mémoire thermique à l'aide du stylet.

4

Le voyant jaune de confirmation et le voyant vert s'allument.

La mémoire thermique est inhibée sur le déclencheur pendant 15 minutes.

NOTE: L'inhibition de la mémoire thermique est annulée immédiatement (le voyant jaune de confirmation s'éteint) et, au cours de l'exécution du test, le commutateur à glissière est déplacé vers une autre position ou la batterie de poche est déconnectée de la prise de test.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.