DOCA0140EN-03

Protection contre les surintensités en distribution électrique

Déclencheurs de surintensité des disjoncteurs ComPact NSX

Les déclencheurs des disjoncteurs ComPact NSX sont aptes à gérer les surintensités (courants de surcharge et de court-circuit) et, pour certains, les courants de défaut à la terre.

  • Le réglage des seuils est calculé par rapport au circuit aval à protéger.

  • Le réglage des temporisations est calculé par rapport à la gestion des protections (coordination).

NOTE: Le plan de protection fait appel à la coordination des protections, en particulier à la sélectivité. Celle-ci peut s'obtenir par des temporisations (sélectivité chronométrique) tout en respectant les règles de la sélectivité ampèremétrique et de la sélectivité énergétique.

Il existe deux types de déclencheurs :

  • déclencheurs magnéto-thermiques pour disjoncteurs ComPact NSX 100-250

  • déclencheurs électroniques MicroLogic pour disjoncteurs ComPact NSX 100-630

Réglages standard pour les protections de surintensité

La norme IEC/EN 60947-2 indique les caractéristiques de déclenchement aux limites des disjoncteurs.

Le tableau suivant récapitule les recommandations de la norme IEC/EN 60947-2 pour la fonction de protection du disjoncteur :

Fonction de protection

Réglages recommandés

Protection Long retard

Protection long retard du type temps inverse (avec I 2t constant) :

  • Pas de déclenchement pour un courant inférieur à 105 % de Ir

  • Déclenchement en moins de 2 heures pour un courant égal à :

    • 120 % de Ir pour un déclencheur électronique

    • 130 % de Ir pour un déclencheur magnéto-thermique

Pour un courant de défaut supérieur, le temps de déclenchement est inversement proportionnel à la valeur du courant de défaut.

Protection Court retard

La protection court retard est à temps défini :

  • Pas de déclenchement pour un courant inférieur à 80 % du réglage de court retard

  • Déclenchement pour un courant égal à 120 % du réglage de court retard

Le temps de déclenchement est :

  • inférieur à 0,2 s pour une protection Court retard non temporisée

  • égal à la valeur de la temporisation tsd pour une protection temporisée

Protection Instantanée

La protection instantanée est à temps défini :

  • Pas de déclenchement pour un courant inférieur à 80 % du réglage Instantané

  • Déclenchement pour un courant égal à 120 % du réglage Instantané

Le temps de déclenchement est inférieur à 0,2 s.

Conducteur neutre

Les règles d'installation définissent rigoureusement le type de protection à mettre en œuvre en considérant :

  • les surintensités (surcharges et courts-circuits) potentielles

  • les conducteurs à protéger

  • la coupure simultanée de tous les conducteurs y compris du conducteur neutre (coupure omnipolaire).

NOTE: Les 3 conducteurs de phase doivent être protégés en permanence. Le conducteur de neutre (s'il est distribué et identique aux conducteurs de phase en taille, c'est-à-dire un neutre complet) est normalement protégé par la protection de phase.

Description de la protection du neutre

Le neutre nécessite une protection spécifique dans les cas suivants :

  • Il présente une taille réduite par rapport aux conducteurs des phases.

  • Des charges non linéaires générant des harmoniques de rang 3 et multiples de 3 sont installées.

La coupure du neutre peut être nécessaire pour des raisons fonctionnelles (schéma multisource) ou de sécurité (travail hors tension).

En résumé, le conducteur neutre peut être :

  • Non distribué (3P).

  • Distribué, non coupé et non protégé (3P).

  • Distribué, non coupé mais protégé (3P avec option ENCT). Consultez DOCA0141FR, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

  • Distribué, coupé et protégé (4P).

Les déclencheurs ComPact NSX conviennent pour tous les types de protection.

ComPact NSX

Possibilités

Protection du neutre

3P

3P, 3D

aucune

3P + ENCT

3P, 3D

aucune

3P, 3D + N/2

Demi-neutre

3P, 3D + N

Neutre complet

3P, 3D + OSN (1)

Neutre surdimensionné

4P

4P, 3D

aucune

4P, 3D + N/2

Demi-neutre

4P, 4D

Neutre complet

4P, 4D + OSN (1)

Neutre surdimensionné

(1) La protection OSN (OverSized Neutral, neutre surdimensionné) est utilisée lorsque des courants d'harmonique de rang 3 (et multiples de l'harmonique de rang 3) sont présents. La protection OSN est installée sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7. Consultez DOCA0141FR, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

P : pôle de coupure, D : pôle protégé par le déclencheur, N : protection du neutre.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.