DOCA0140EN-03

Módulo de control de estado del interruptor BSCM

Introducción

El módulo de control de estado del interruptor BSCM puede utilizarse para enviar los datos siguientes a través de la red de comunicación:

  • Estados del interruptor automático de los contactos auxiliares OF, SD y SDE

  • Instrucciones de control para el mando eléctrico comunicante (si existe): apertura, cierre y rearme

  • Información de ayuda para el operador: almacenamiento de los 10 últimos eventos

Utilice el módulo BSCM con interruptores automáticos ComPact NSX equipados con unidades de control magnetotérmicas o electrónicas MicroLogic y con todos los interruptores en carga ComPact NSX.

NOTA: El módulo BSCM no puede instalarse en un interruptor automático ComPact NSX 400K.

La instalación del módulo BSCM requiere:

  • El cable NSX

  • Preinstalación del mando eléctrico comunicante (si existe)

Para obtener más información sobre la integración de las funciones de comunicación del interruptor automático ComPact NSX, consulte:

  • DOCA0093ES, Sistema ULP (estándar IEC) – Sistema ULP (Universal Logic Plug)  – Guía del usuario

  • DOCA0091EN, ComPact NSX - Guía de comunicación Modbus

Descripción

Elemento

Soporte de datos

Datos transmitidos

Comentarios

A

Microinterruptores del módulo BSCM

Estado de los contactos OF y SDE

El módulo BSCM ocupa el lugar de los contactos auxiliares en las ranuras OF y SDE.

B

Conector para el cable NSX

La red de comunicación y el estado del contacto SD a través del microinterruptor en el cable NSX

El cable NSX ocupa la ranura SD en lugar del contacto auxiliar.

C

Conector para las unidades de control MicroLogic 5, 6 o 7

Red de comunicación

Solo con las unidades de control MicroLogic 5, 6 o 7

D

Conector para el mando eléctrico comunicante

Control del mando eléctrico comunicante

Estado del mando eléctrico comunicante

Utilice el conector proporcionado con el mando eléctrico comunicante

Instalación del módulo BSCM

Las ranuras que se utilizan para instalar el módulo BSCM dependen del tipo de interruptor automático.

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

A Módulo BSCM

B Cable NSX

El módulo BSCM no se puede instalar a la vez que un contacto OF o el contacto SDE.

El módulo BSCM se puede instalar in situ.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16046AA ComPact NSX100-630 - BSCM.

Conexión del módulo BSCM

Para instalar el módulo BSCM:

  • Conecte el módulo.

  • Conecte los 4 conectores.

Configuración del módulo BSCM

La configuración del módulo BSCM en la red de comunicación no requiere direccionamiento.

Indicación LED en el módulo BSCM

El LED del módulo BSCM solo es visible si se extrae la parte frontal de la carcasa. Utilice la indicación LED del módulo BSCM para confirmar que el módulo BSCM funcione durante las operaciones de puesta en marcha o mantenimiento.

LED ULP

Modo

Acción

Nominal

Ninguno

Conflicto

Extraiga el módulo ULP adicional

Degradado

Sustituya el módulo BSCM en la siguiente operación de mantenimiento

Test

Ninguno

Discrepancia del firmware no crítica

Actualice el firmware en la siguiente operación de mantenimiento.

Discrepancia del hardware no crítica

Sustituya el módulo BSCM en la siguiente operación de mantenimiento

Discrepancia de configuración

Instale las funciones que faltan

Discrepancia del firmware crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware crítica

Parada

Sustituya el módulo BSCM

Apagado

Revise la fuente de alimentación

Datos proporcionados por el módulo BSCM

Configuración

Información

Se puede poner a cero

Todos los interruptores automáticos con el módulo BSCM

Recuento del número total de aperturas y cierres del interruptor automático (recuento de las operaciones del contacto OF).

Este contador (totalizador) no se puede poner a cero.

No

Recuento del número total de aperturas y cierres del interruptor automático (recuento de las operaciones del contacto OF)(1)

Número máximo de aperturas y cierres del interruptor automático(2)

Contador del número de disparos por defecto del interruptor automático (recuento de las operaciones del contacto SD)(1)

Contador del número de disparos por defecto eléctrico del interruptor automático (recuento de las operaciones del contacto SDE)(1)

Interruptores automáticos con el módulo BSCM y mando eléctrico comunicante

Contador del número de aperturas del mando eléctrico comunicante(1)

No

Contador del número de cierres del mando eléctrico comunicante(1)

Número máximo de cierres del mando eléctrico comunicante(2)

Contador del número de rearmes del mando eléctrico comunicante(1)

(1) El usuario puede modificar el contenido del contador si, por ejemplo, el módulo BSCM se instala o sustituye durante el funcionamiento.

(2) La superación del umbral provoca una alarma de prioridad media. Para confirmar la alarma, modifique el contenido del contador o el valor del umbral.

Configuración del módulo BSCM

Para configurar el módulo BSCM, utilice un PC con el software EcoStruxure Power Commission y que esté conectado a la interfaz de mantenimiento USB.

La interfaz de mantenimiento USB debe estar conectada:

  • Al conector RJ45 de un módulo ULP (por ejemplo, la interfaz IFM Modbus-SL).

  • Al puerto de prueba de las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7.

Con el software EcoStruxure Power Commission, se puede configurar:

  • El número máximo de aperturas y cierres del interruptor automático.

  • El número máximo de cierres del mando eléctrico comunicante.

  • El modo de rearme del mando eléctrico comunicante.

Configuración del rearme del mando eléctrico comunicante

ATENCIÓN
RIESGO DE CIERRE REPETIDO POR DEFECTO ELÉCTRICO
La reconfiguración del módulo BSCM (Breaker Status Control Module, Módulo de control del estado del interruptor) sólo deberá ser realizada por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

El modo de rearme del mando eléctrico comunicante puede configurarse con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Enable Reset even if SDE para autorizar el rearme del mando con la red de comunicación incluso después de un disparo por defecto eléctrico.

  • Enable Automatic Reset para autorizar el rearme automático tras un disparo de la bobina de disparo MN o MX o el botón push-to-trip.

  • Enable Reset even if SDE y Enable Automatic Reset para autorizar el rearme automático incluso después de un disparo por defecto eléctrico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.