DOCA0140EN-03

Equipos auxiliares de control

Contactos de control e indicadores instalados fuera del interruptor automático

Los contactos de control e indicadores instalados fuera de la carcasa son contactos para aplicaciones específicas. Consulte LVPED217032EN, ComPact NSX & NSXm Catálogo.

Contactos CAM

Contactos avanzados

Instalar en el mando rotativo:

  • Los contactos avanzados al cierre (CAF1 y CAF2) se accionan antes de que se cierren los polos cuando se emite un comando manual del interruptor automático.

  • El contacto inversor avanzado a la apertura (CAO1) se acciona antes de que se abran los polos cuando se emite un comando manual del interruptor automático.

Contactos inversores

Contactos inversores conectados (CE)/desconectados (CD)

Instalar en el chasis para indicar la posición del interruptor automático en el chasis:

A Contacto inversor de posición conectada (CE)

B Contacto inversor de posición desconectada (CD)

Funcionamiento de los contactos inversores conectados/desconectados

CE Contacto inversor de posición conectada

CD Contacto inversor de posición desconectada

Bobinas de disparo de tensión

Utilice bobinas de disparo de tensión para disparar los interruptores automáticos voluntariamente mediante una señal eléctrica. Instale estos equipos auxiliares en la carcasa, bajo la cara delantera.

Las características de estos equipos auxiliares cumplen las recomendaciones de la norma IEC/EN 60947-2.

MN

Bobina de disparo por falta de tensión MN

Esta bobina:

  • Dispara el interruptor automático cuando la tensión es inferior a 0,35 veces la tensión nominal (Un). Si la tensión está entre 0,35 y 0,7 veces la tensión nominal Un, el disparo es posible, pero no se garantiza. Si es mayor que 0,7 veces la tensión nominal Un, no se puede realizar el disparo.

  • Vuelve a cerrar el interruptor automático cuando la tensión alcanza 0,85 veces la tensión nominal.

Utilice este tipo de bobina de disparo para paradas de emergencia de doble seguridad.

Retardador

Retardador para bobina de disparo por falta de tensión MN

El retardador elimina el disparo imprevisto de una bobina de disparo por falta de tensión provocado por caídas de tensión transitorias con una duración de <200 ms.

Existen dos tipos de retardadores: ajustable y fijo.

MX

Bobina de disparo por emisión de corriente MX

Esta bobina dispara el interruptor automático cuando la tensión supera 0,7 veces la tensión nominal Un.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NNZ4291701, bobinas de disparo MN o MX.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.