DOCA0140EN-03

Protección de diferencial por VigiPacT Add-on

Introducción

La protección de diferencial por VigiPacT Add-on proporciona protección contra corrientes de defecto de aislamiento muy bajas. Si existe un fallo de aislamiento, VigiPacT Add-on hace que el interruptor se dispare rápidamente al actuar directamente en el mecanismo del interruptor.

Las dos versiones de VigiPacT para la protección de diferencial son las siguientes:

  • VigiPacT Add-on mide la corriente de diferencial y el interruptor automático se dispara cuando se detecta un diferencial.

  • La alarma de VigiPacT Add-on mide la corriente de diferencial e indica un fallo por diferencial en la parte frontal (el indicador LED ALARM parpadea en rojo).

Parte frontal de VigiPacT Add-on

Los ajustes y controles se encuentran en la parte frontal de VigiPacT Add-on.

VigiPacT Add-on Alarma de VigiPacT Add-on

A Tapa de protección de los ajustes

B Regulador de ajuste del retardo intencional: Δt

C Regulador de ajuste de disparo de sensibilidad: IΔn

D Tapa de protección para conexiones

E Botón pulsador de prueba

F Botón pulsador de rearme

G Etiqueta de placa frontal

H Indicador LED de alarma

Instalación

VigiPacT Add-on debe instalarse directamente en los terminales aguas abajo del interruptor automático ComPact NSX. Instale VigiPacT Add-on en la unidad de control.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • PHA60738, VigiPacT Add-on para ComPact NSX100-250

  • PHA60739, VigiPacT Add-on para ComPact NSX400-630

Utilice un cubrebornes intermedio para proporcionar protección contra contacto directo con el bloque de conexión aguas abajo del interruptor automático.

VigiPacT Add-on y la alarma de VigiPacT Add-on pueden instalarse en interruptores automáticos ComPact NSX100-630 con las siguientes características:

  • 3P o 4P

  • Fijo, enchufable o extraíble

  • Equipado con una unidad de control magnética, magnetotérmica o MicroLogic2, 5 o 6.

  • Interruptores con mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico

NOTA: VigiPacT Add-on y la alarma de VigiPacT Add-on no son compatibles con interruptores automáticos ComPact NSX con características de corte R, HB1, HB2 o K.

Es posible instalar un interruptor automático con VigiPacT Add-on en una placa de montaje, chasis o base.

Para la versión base del zócalo de desconexión del interruptor automático:

  • La alarma de VigiPacT Add-on puede montarse debajo del zócalo de desconexión. No monte un VigiPacT Add-on debajo del zócalo de desconexión.

  • Es obligatorio montar cubrebornes cortos (referencia comercial LV429515 o LV429516) en el interruptor automático y VigiPacT Add-on.

En una instalación trifásica con neutro ininterrumpido, es posible instalar un VigiPacT Add-on de 4 polos con conexión del cable del neutro mediante un accesorio de adaptación (referencia comercial LV429214).

VigiPacT Add-on puede ir equipado con un contacto auxiliar (SDV) para disparo de señal remoto debido a un fallo por diferencial.

Ajuste de la sensibilidad de diferencial

VigiPacT Add-on ayuda a proteger al personal y el equipo.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Los parámetros de ajuste del VigiPacT Add-on solo debe establecerlos personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Ajuste la sensibilidad (IΔn) con el regulador de la parte frontal. El valor de la sensibilidad se expresa en amperios.

La sensibilidad puede ajustarse en VigiPacT Add-on y en la alarma de VigiPacT Add-on.

Disparo IΔn

0,03 A

0,1 A

0,3 A

0,5 A

1 A

3 A

10 A

30 A

NOTA: El modelo de VigiPacT Add-on (solo versión de disparo) para Sudáfrica tiene un rango diferente de valores de ajuste:

Disparo ΙΔn (RSA)

0,03 A

0,06 A

0,25 A

0,375 A

0,5 A

3 A

10 A

30 A

Ajuste del retardo intencional

Ajuste el retardo intencional (Δt) utilizando el regulador de la parte frontal.

El retardo intencional puede ajustarse solo en VigiPacT Add-on.

Cuando IΔn está ajustado en 30 mA, el retardo intencional Δt es siempre 0 ms independientemente de la posición del regulador (disparo instantáneo).

Cuando IΔn se ajusta a un valor superior a 30 mA, la temporización Δt se puede ajustar en los valores siguientes:

  • 0 ms

  • 60 ms

  • 150 ms

  • 300 ms

  • 500 ms

  • 800 ms

  • 1,2 s

  • 4 s

Prueba de la protección de diferencial

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Tomar todas las medidas necesarias para evitar el riesgo de electrocución cuando la tensión de la fuente de alimentación externa sea mayor que 30 V CA.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Hay un botón pulsador de prueba (T) en la parte frontal de VigiPacT Add-on y de la alarma de VigiPacT Add-on. Al pulsar el botón de prueba se genera un defecto a tierra real que prueba a fondo el interruptor automático.

  • En el caso de VigiPacT Add-on, si pulsa el botón de prueba, el interruptor automático se dispara y el botón pulsador (R) salta.

  • En el caso de la alarma de VigiPacT Add-on, si pulsa continuamente el botón de prueba durante 1 segundo, el indicador LED de diferencial ALARM parpadeará en rojo y el botón pulsador de rearme (R) saltará. El indicador LED se apaga después de soltar el botón de prueba.

Si el interruptor automático no se dispara, o el indicador LED de diferencial de ALARM no parpadea en rojo, compruebe que el interruptor automático reciba energía. Si el interruptor automático recibe energía correctamente y no ha disparado o indicado el fallo por diferencial, sustituya el VigiPacT Add-on o la alarma de VigiPacT Add-on.

Pruebe la protección de diferencial a intervalos regulares. Schneider Electric recomienda que la prueba se lleve a cabo:

  • Cada tres meses en caso de que no haya regulación local al respecto.

  • Una vez al mes para dispositivos en entornos corrosivos, polvorientos o severos.

Restablecimiento del interruptor automático tras un disparo por fallo de diferencial

Después de un disparo por fallo de diferencial, el interruptor automático no puede volver a cerrarse hasta que VigiPacT Add-on o la alarma de VigiPacT Add-on se hayan restablecido pulsando el botón pulsador de rearme (R).

Pruebas de rigidez dieléctrica y de aislamiento

Existe un procedimiento específico para llevar a cabo las pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica en el equipo con un VigiPacT Add-on.

Accesorios de precintado para protección de diferencial

Utilice accesorios de precintado para impedir las operaciones siguientes:

Precintado

Descripción

Operación prohibida

Precinta el tornillo de montaje de VigiPacT Add-on

Desmontaje de VigiPacT Add-on

Precinta la tapa transparente de protección de los ajustes.

Modificación de los ajustes de VigiPacT Add-on

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.