DOCA0140EN-03

Resumen de los dispositivos eléctricos auxiliares

Dispositivos eléctricos auxiliares

En la tabla siguiente se muestran los dispositivos eléctricos auxiliares que se pueden añadir a los interruptores automáticos ComPact NSX. Para obtener más información, consulte LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm Catálogo.

Dispositivo auxiliar eléctrico

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

Contacto auxiliar OF o SD

Contacto auxiliar SDE

Módulo SDx

Módulo SDTAM

Equipo auxiliar de señalización inalámbrica

Bobina de disparo por falta de tensión MN

Bobina de disparo por emisión de corriente MX

Módulo de control del estado del interruptor BSCM

Cable NSX

Conector de fuente de alimentación de 24 V CC(1)

(1) con unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7

Vídeo de demostración de la instalación de dispositivos eléctricos auxiliares

Para acceder a un vídeo de demostración sobre la instalación de dispositivos eléctricos auxiliares en un interruptor automático ComPact NSX 100-250 3P, haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/zDqRyZHBWr4, copie y pegue el enlace en su navegador web o escanee el código QR.

Ranuras para los dispositivos eléctricos auxiliares en interruptores automáticos 2P ComPact NSX100/160

En la tabla siguiente se muestran las posibles ranuras de los dispositivos eléctricos auxiliares montados en la caja. Sólo se puede instalar un dispositivo auxiliar en cada ranura. Para obtener más información, consulte LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm Catálogo.

Nombre

Ranura

A

B

C

OF1 (con cable o inalámbrico)

SD (con cable o inalámbrico)

MN

MX

Ranuras para dispositivos eléctricos auxiliares en interruptores automáticos ComPact NSX 100-250 3P/4P

En la tabla siguiente se muestran las posibles ranuras de los dispositivos eléctricos auxiliares montados en la caja. Sólo se puede instalar un dispositivo auxiliar en cada ranura. Para obtener más información, consulte LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm Catálogo.

Nombre

Ranura

 

Comentarios

A

B

C

D

E

F

Señalización a distancia y equipos auxiliares de control estándar

OF1 (con cable o inalámbrico)

Para todos los tipos de unidad de control y tipos de control (mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico).

OF2 (con cable o inalámbrico)

SD (con cable o inalámbrico)

SDE (con cable o inalámbrico)

SDV (solo con cable)

Contacto de señalización en VigiPacT Add-on

MN

Para todos los tipos de control y tipos de unidad de control (mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico).

MX

Señalización a distancia en la red de comunicación

BSCM

Para conectar el módulo BSCM a la red de comunicación.

Cable NSX

Cable NSX

Para conectar las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 a la red de comunicación cuando no hay ningún módulo BSCM instalado.

Señalización a distancia específica con unidades de control MicroLogic

SDx

Incluye SDV para las unidades de control MicroLogic 4 y 7.

SDTAM

Solo para interruptores automáticos con una unidad de control MicroLogic 2 M o 6 E-M diseñada para proteger motores.

Conector de fuente de alimentación de 24 V CC

Para conectar una fuente de alimentación externa a las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7.

NOTA: No es posible instalar todos los accesorios a la vez en una unidad de control. Por ejemplo, el módulo SDx no se puede instalar al mismo tiempo que una bobina MN o MX y el contacto OF1.

Ranuras para dispositivos eléctricos auxiliares en interruptores automáticos ComPact NSX400-630 3P/4P

Los interruptores automáticos ComPact NSX400-630 están equipados exclusivamente con unidades de control MicroLogic.

En la tabla siguiente se muestran las posibles ranuras de los dispositivos eléctricos auxiliares montados en la caja. Para obtener más información, consulte LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm Catálogo.

Nombre

Ranura

Comentarios

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Señalización a distancia y equipos auxiliares de control estándar

OF1 (con cable o inalámbrico)

Para todos los tipos de unidad de control y tipos de control (mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico).

OF2 (con cable o inalámbrico)

OF3 (con cable o inalámbrico)

OF4 (con cable o inalámbrico)

SD (con cable o inalámbrico)

SDE (con cable o inalámbrico)

SDV (solo con cable)

Contacto de señalización en VigiPacT Add-on

MN

Para todos los tipos de control y tipos de unidad de control (mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico).

MX

Señalización a distancia en la red de comunicación

BSCM

Para conectar el módulo BSCM a la red de comunicación.

Cable NSX

Cable NSX

Para conectar las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 a la red de comunicación cuando no hay ningún módulo BSCM instalado.

Señalización a distancia específica con unidades de control MicroLogic

SDx

Incluye SDV para las unidades de control MicroLogic 4 y 7.

SDTAM

Solo para interruptores automáticos con una unidad de control MicroLogic 2 M o 6 E-M diseñada para proteger motores.

Conector de fuente de alimentación de 24 V CC

Para conectar la fuente de alimentación externa a las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7.

NOTA: No es posible instalar todos los accesorios a la vez en una unidad de control. Por ejemplo, la opción de señalización a distancia SDx no se puede instalar a la vez que una bobina MN o MX.

Funcionamiento de los contactos de señalización

En la tabla siguiente se muestra la posición de los contactos indicadores (o salidas) con respecto a la posición del actuador y los contactos principales.

 

Posición del actuador y los contactos principales

ON

Disparado por:

OFF

MN/MX

PT(1)

Unidad de control(2)

L

S o So

I

R

G

Nombre

Posición de los contactos de señalización

OF

SD

SDE

SDV

Salidas SDx(3)

SD2

SDT

SD4

PAL

SDG

SDV

Salidas SDTAM

SD2

SDT avanzado

✔✔

SD4

Control del contactor

: Contacto cerrado, ✔✔: Salida avanzada al cierre (400 ms)

(1) PT: Pulsar para disparo

(2) L: Protección de largo retardo

S o So: Protección de corto retardo

I: Protección de instantáneo

R: Protección de VigiPacT Add-on (diferencial)

G: Protección de defecto a tierra

(3) La asignación de las salidas SDx se puede personalizar para las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 utilizando el software EcoStruxure Power Commission.

NOTA: Los contactos indicadores (inversores) están representados en el cuadro por el estado del contacto normalmente abierto (NO).

El estado del contacto NA es abierto:

  • Para contactos OF cuando el circuito está en posición O (OFF).

  • Para contactos SD, SDE y SDV cuando la función asociada no está activa.

Diagrama de funcionamiento de los contactos OF con respecto a los contactos principales

A Contactos principales

B Posición de los contactos inversores OF

Funcionamiento de los equipos auxiliares indicadores inalámbricos

El equipo auxiliar de señalización inalámbrica proporciona la misma información que un contacto auxiliar cableado estándar en las posiciones OF, SD o SDE. La información se envía de manera remota a una puerta de enlace o al Panel Server.

Durante la puesta en marcha del equipo auxiliar indicador inalámbrico, el usuario define el tipo de información enviada: Abrir/cerrar o Disparo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.