DOCA0140EN-03

Descripción de la parte frontal

Parte frontal con mando rotativo directo

Los controles operativos, los indicadores de operación, los ajustes y los mecanismos de bloqueo del interruptor automático para el mando rotativo directo se encuentran en la parte frontal del interruptor automático.

Existen dos modelos de mando rotativo:

  • Mando negro para aplicaciones estándar

  • Mando rojo sobre marco amarillo para aplicaciones de control de la máquina

A Placa frontal

B Mando rotativo directo para apertura, cierre y rearme

C Botón Push-to-trip

D Unidad de control

E Selectores de ajuste de la unidad de control

Para obtener más información sobre la configuración e instalación del mando rotativo, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • GHD16291AA, mando rotativo directo para ComPact NSX100-250

  • GHD16319AA, mando rotativo directo para ComPact NSX400-630

Parte frontal con mando rotativo prolongado

Para interruptores automáticos con un mando rotativo prolongado:

  • Los controles operativos del interruptor automático se encuentran en la placa frontal de la puerta.

  • A los indicadores de operación y los ajustes se puede acceder solamente cuando la puerta está abierta

  • Los mecanismos de bloqueo están en el interruptor automático (opcional) y en la placa frontal de la puerta (puerta cerrada).

Existen dos modelos de mando rotativo prolongado:

  • Mando negro para aplicaciones estándar

  • Mando rojo sobre marco amarillo para aplicaciones de control de la máquina

Puerta del armario abierta Puerta del armario cerrada

A Placa frontal

B Maneta del eje con la puerta abierta

C Botón Push-to-trip

D Unidad de control

E Selectores de ajuste de la unidad de control

F Mando rotativo prolongado para apertura, cierre y rearme

Para obtener más información sobre la instalación de un mando rotativo prolongado, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • GHD16292AA, mando rotativo prolongado para ComPact NSX100-250

  • GHD16320AA, mando rotativo prolongado para ComPact NSX400-630

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.