DOCA0140EN-03

Cable NSX aislado

Introducción

Para una tensión del sistema superior a 480 V CA, debe utilizarse una variante aislada del cable NSX, terminada en un módulo electrónico con un conector RJ45 hembra. Debe utilizarse un cable ULP para conectar el módulo electrónico del cable NSX aislado a un módulo ULP.

La referencia para el cable NSX aislado es LV434204.

El módulo electrónico del cable NSX aislado debe alimentarse con 24 V CC para poder garantizar el seccionamiento del sistema ULP.

NOTA: El cable NSX aislado no puede instalarse en un interruptor automático ComPact NSX 400K.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16313AA ComPact NSX100-630 - Cable NSX aislado.

Características del módulo electrónico

En la tabla siguiente se resumen las características del módulo electrónico:

Característica

Valor

Dimensiones

27 x 27 x 27 mm

Montaje

Sobre un carril DIN

Índice de protección del módulo instalado

  • En la parte frontal (montaje en caja): IP40

  • En las conexiones (detrás de la puerta de la caja): IP20

Temperatura de funcionamiento

De -25 a +70 °C

Tensión de alimentación

24 V CC, -20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC)

Consumo

  • Habitual: 20 mA/24 V CC a 20 °C

  • Máximo: 30 mA/19,2 V CC a 60 °C

Conexión del cable NSX aislado

El cable NSX se conecta a un módulo ULP:

  • Interfaz de comunicación IFM o IFE

  • Pantalla FDM121

  • Módulo IO

En la figura siguiente se muestran las conexiones entre el cable NSX aislado y la interfaz Modbus-SL para un interruptor automático:

A Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

B Cable RJ45 ULP macho/macho

C Módulo ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

D Cable ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

E Conector para conexión interna de interruptor automático ComPact NSX

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.