DOCA0140EN-03

Bloqueo de un interruptor automático con mando rotativo directo

Accesorios de bloqueo

Bloquee el mando con un máximo de tres candados (no se suministran) o una cerradura.

Accesorio

Candados

Bloqueo con candado (estándar) solo en la posición O (OFF).

Bloquee el mando con un máximo de tres candados (no se suministran) de un diámetro de 5-8 mm (0,2-0,3 in).

Bloqueo con candado (después de modificar el mando rotativo durante la instalación) en las dos posiciones I (ON) y O (OFF).

Bloquee el mando con un máximo de tres candados (no se suministran) de un diámetro de 5-8 mm (0,2-0,3 in).

Bloqueo con cerradura Profalux® o Ronis® (opcional).

El interruptor automático puede bloquearse solo en la posición O (OFF) o en la posición O (OFF) y I (ON), según el dispositivo de enclavamiento elegido.

El bloqueo Profalux o Ronis se puede instalar in situ.

El bloqueo con cerradura es compatible con el bloqueo con candados.

NOTA: El bloqueo del mando rotativo en la posición I (ON) no inhabilita las funciones de protección del interruptor automático. Si se produce un defecto eléctrico, el interruptor automático se sigue disparando. En el desbloqueo, el mando se sitúa en la posición Trip. Para volver a poner en marcha el interruptor automático, siga las instrucciones de rearme.

Bloqueo de puerta (función MCC)

Se ofrecen otras opciones con el mando rotativo directo en la función MCC.

Cuando el interruptor automático está en posición I (ON), el mando rotativo directo bloquea la puerta en posición cerrada.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Solo el personal cualificado está autorizado a inhibir el bloqueo de la puerta.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Inhabilite temporalmente este bloqueo para abrir la puerta cuando el interruptor automático está en posición I (ON).

Para inhabilitar este bloqueo es necesario modificar el mando rotativo. Consulte la hoja de instrucciones GHD16295AA accesorio de transformación CCM ComPact NSX100-630.

Si se ha inhabilitado el bloqueo, no se pueden utilizar las funciones de mando rotativo directo siguientes:

  • Bloqueo de la puerta

  • Prohibición de cierre del interruptor automático cuando la puerta está abierta

Prohibición de cierre del interruptor automático, puerta abierta

El dispositivo de bloqueo de la puerta también permite impedir que el mando rotativo directo se mueva a la posición I (ON) cuando la puerta está abierta.

Accesorios de precintado

Utilice accesorios de precintado para evitar el funcionamiento del interruptor automático.

Precintado

Operaciones prohibidas

Tornillo de montaje de la placa frontal

  • Desmontaje de la placa frontal

  • Acceso a los equipos auxiliares

  • Desmontaje de la unidad de control

Tapa de protección transparente

  • Modificación de los ajustes de la unidad de control

  • Acceso al puerto de prueba para las unidades de control

Tornillo de montaje de los cubrebornes

Acceso a la conexión de potencia (protección contra contactos directos)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.