DOCA0140EN-03

Bloqueo de un interruptor automático con mando rotativo prolongado

Accesorios de bloqueo

El mando rotativo prolongado ofrece varias funciones de bloqueo para:

  • Impedir la manipulación del mando rotativo

  • Impedir la apertura de la puerta

Algunas adaptaciones permiten inhibir ciertos bloqueos.

El mando se puede bloquear con un máximo de tres candados (no se suministran) o una cerradura.

Accesorio

Candados

Bloqueo con candado (estándar) en la posición O (OFF).

El bloqueo con candado del mando rotativo en posición O (OFF) no impide que se abra la puerta.

Bloquee el mando rotativo con un máximo de tres candados (no se suministran) de un diámetro de 5-8 mm (0,2-0,3 in).

Bloqueo con candado (después de modificar el mando rotativo durante la instalación) en las dos posiciones I (ON) y O (OFF).

Hay disponibles dos opciones para bloquear el mando rotativo en posición I (ON):

  • Estándar con bloqueo de la apertura de la puerta.

  • Como opción, la puerta no se interenclava y el bloqueo del mando rotativo no impide la apertura de la puerta.

Bloquee el mando rotativo con un máximo de tres candados (no se suministran) de un diámetro de 5-8 mm (0,2-0,3 in).

Bloqueo con cerradura Profalux® o Ronis® (opcional).

La cerradura está montada en la caja, en el interior del cuadro.

Bloquee el interruptor automático solo en la posición O (OFF) o en las posiciones O (OFF) y I (ON), según el dispositivo de enclavamiento elegido.

El bloqueo Profalux o Ronis se puede instalar in situ. El bloqueo con cerradura es compatible con el bloqueo con candados.

NOTA: El bloqueo del mando rotativo en la posición I (ON) no inhabilita las funciones de protección del interruptor automático. Si se produce un defecto eléctrico, el interruptor automático se sigue disparando. En el desbloqueo, el mando rotativo se sitúa en la posición Trip. Para volver a poner en marcha el interruptor automático, siga las instrucciones de rearme.

Bloqueo de puerta (función MCC)

El mando rotativo prolongado bloquea de manera estándar la puerta en posición I (ON).

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Solo el personal cualificado está autorizado a inhibir el bloqueo de la puerta.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Inhabilite temporalmente este bloqueo para abrir la puerta cuando el interruptor automático está en posición I (ON).

El mando giratorio se entrega con el bloqueo de la puerta activado. Para desactivar el bloqueo, consulte las hojas de instrucciones:

  • GHD16292AA, mando rotativo prolongado para ComPact NSX100-250

  • GHD16320AA, mando rotativo prolongado para ComPact NSX400-630

.

Ejemplo: Una aplicación incluye un interruptor automático de cabecera de cuadro y varios interruptores automáticos receptores de mando rotativo prolongado instalados detrás de la misma puerta. El bloqueo de la puerta mediante un solo mando rotativo (interruptor automático de cabecera) facilita las intervenciones de mantenimiento en el cuadro.

Procedimiento de bloqueo accionado por llave

El bloqueo con cerradura se puede realizar con un interruptor automático en posición O (OFF) o posición I (ON).

Paso

Acción (interruptor automático en posición O (OFF))

Acción (interruptor automático en posición I (ON))

1

Abra la puerta.

Abra la puerta inhibiendo, si es necesario, su dispositivo de bloqueo.

2

Bloquee el mando rotativo mediante la cerradura situada en la caja, en el interior del cuadro.

Bloquee el mando rotativo mediante la cerradura situada en la caja, en el interior del cuadro.

3

Cierre la puerta.

Vuelva a cerrar la puerta inhibiendo, si es necesario, su dispositivo de bloqueo.

Accesorios de precintado

Los accesorios de precintado para los interruptores automáticos con mandos rotativos prolongados son idénticos a los de los interruptores automáticos con mandos rotativos directos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.