DOCA0140EN-03

Bloqueo del interruptor automático

Accesorios de bloqueo

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Cuando el mando maneta del interruptor automático esté bloqueado en la posición (O) OFF, utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que el dispositivo está apagado antes de realizar cualquier trabajo en él.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Utilice accesorios de bloqueo para bloquear el mando maneta en la posición I (ON) u O (OFF) .

Accesorio

Candados

Accesorio integrado en la caja

Utilice un máximo de 3 candados (no se suministran) de 5-8 mm (0,2-0,3 in) de diámetro.

Accesorio móvil

Utilice un máximo de 3 candados (no se suministran) de 5-8 mm (0,2-0,3 in) de diámetro.

NOTA: El bloqueo del mando maneta en la posición I (ON) no inhabilita las funciones de protección del interruptor automático. Si se produce un defecto eléctrico, el interruptor automático se dispara sin alterar sus características técnicas. En el desbloqueo, el mando maneta se sitúa en la posición Trip. Para volver a poner en marcha el interruptor automático, consulte el apartado sobre cómo abrir, cerrar y rearmar el interruptor automático.

Accesorios de precintado

Utilice accesorios de precintado para evitar el funcionamiento del interruptor automático.

Precintado

Operaciones prohibidas

Tornillo de montaje de la placa frontal

  • Desmontaje de la placa frontal

  • Acceso a los equipos auxiliares

  • Desmontaje de la unidad de control

Tapa de protección transparente

  • Modificación de los ajustes de la unidad de control

  • Acceso al puerto de prueba para las unidades de control

Tornillo de montaje de los cubrebornes

Acceso a la conexión de potencia (protección contra contactos directos)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.