DOCA0140EN-03

Unidades de control electrónicas MicroLogic 2

Introducción

La unidad de control electrónica MicroLogic 2 se ha diseñado para proteger los conductores de distribución eléctrica terciaria e industrial.

En los interruptores automáticos de 4 polos, la protección del neutro se ajusta en la unidad de control MicroLogic con un regulador de tres posiciones:

  • 4P 3D: Sin protección del neutro

  • 4P 3D + N/2: protección del neutro a la mitad del valor de disparo de fase, es decir, 0,5 x Ir

  • 4P 4D: Protección completa del neutro cuando se alcanza Ir

Descripción

Los reguladores de ajuste y las señalizaciones se encuentran en la parte frontal.

MicroLogic 2.3 versión 3P

   

MicroLogic 2.3 versión 4P

A Rango de ajuste de la unidad de control electrónica MicroLogic

B Regulador de ajuste del disparo de la protección de largo retardo Io

C Regulador de ajuste fino del disparo de la protección de largo retardo Ir

D Regulador de ajuste del disparo de la protección de corto retardo Isd

E Valor del disparo de la protección de instantáneo Ii

F Puerto de prueba

G LED verde Ready

H Indicador LED de prealarma de sobrecarga (naranja): 90 % Ir

I Indicador LED de alarma de sobrecarga (rojo): 105 % Ir

J Regulador de selección del ajuste de la protección del neutro (solo 4P)

La intensidad nominal In de la unidad de control corresponde al valor máximo del rango de ajuste.

NOTA: El interruptor automático ComPact NSX400K está equipado con una unidad de control MicroLogic 2.3 no intercambiable, sin puerto de prueba.

Ajuste de la protección de largo retardo

El disparo de la protección de largo retardo Ir se ajusta utilizando dos reguladores de varias posiciones.

  • El regulador de preajuste permite ajustar previamente el disparo al valor Io (el valor se muestra en amperios en el regulador).

    El valor máximo de preajuste (posición de regulación máxima del regulador de preajuste) es igual al valor In de intensidad nominal de la unidad de control.

  • El regulador de ajuste se puede utilizar para realizar el ajuste fino del disparo Ir (el valor se muestra en múltiplos de Io en el regulador).

Paso

Acción

1

Defina ambos reguladores de ajuste en el valor máximo (In (A) para Io y 1 para Ir).

2

Gire el regulador de ajuste de Io a un valor superior al que se exige.

El valor de ajuste Ir es: ajuste Io (A).

3

Gire el regulador de ajuste fino para especificar el valor de Ir de 0,9 × Io a Io.

4

El valor de ajuste Ir es: ajuste fino x del ajuste Io (A).

La temporización tr para la protección de largo retardo no es ajustable.

En la tabla siguiente se indica el valor de la temporización tr de la protección de largo retardo (en segundos) en función de la corriente de sobrecarga (en múltiplos de Ir):

Cuando se alcanza 1,5 × Ir

Cuando se alcanza 6 × Ir

Cuando se alcanza 7,2 × Ir

tr = 400 s

tr = 16 s

tr = 11 s

Ajuste de la protección de corto retardo

El disparo Isd de la protección corto retardo se ajusta mediante un regulador de varias posiciones.

El valor de ajuste se expresa en múltiplos de Ir.

Paso

Acción

1

Ajuste la protección de largo retardo en primer lugar: el ajuste de disparo es Ir.

2

Gire el regulador de ajuste de Isd al valor necesario.

El valor de Isd se puede ajustar de 1,5 Ir a 10 Ir.

3

Isd = ajuste Isd x Ir.

El rango de precisión es de +/−15 %.

La temporización tr de la protección corto retardo no es ajustable:

  • Tiempo sin disparo: 20 ms

  • Tiempo máximo de corte: 80 ms

Ajuste de la protección de instantáneo

El disparo Ii de la protección de instantáneo no es ajustable.

En la tabla siguiente se muestra el valor del disparo Ii de la protección de instantáneo (en amperios) en función de la intensidad nominal de la unidad de control In:

Intensidad nominal de la unidad de control In (A)

40

100

160

250

400

630

Disparo Ii (A) +/− 15 %

600

1500

2400

3000

4800

6930

La temporización de la protección de instantáneo no es ajustable:

  • Tiempo sin disparo: 0 ms

  • Tiempo máximo de corte: 50 ms

Ajuste de la protección del neutro (sólo 4P)

El regulador de selección del neutro permite elegir entre tres valores para el disparo de las protecciones de largo retardo y corto retardo del neutro.

En la siguiente tabla se indican los valores de disparo de la protección de largo retardo del neutro (en múltiplos de Ir) y de la protección de corto retardo del neutro (en múltiplos de Isd) en función de la posición del regulador:

Regulador

Posición del regulador

Valor de disparo de largo retardo para la protección del neutro

Valor de disparo de corto retardo para la protección del neutro

4P 3D

Sin disparo

Sin disparo

4P 3D + N/2

Ir/2

Isd/2

4P 4D

Ir

Isd

La temporización de las protecciones de largo y corto retardo del neutro es la misma que para las fases.

Ejemplo de ajuste de la protección de largo retardo

Ajuste del disparo de protección de largo retardo Ir en 63 A en un MicroLogic 2.2 con In 100 A nominal (consulte el diagrama a continuación).

Paso

 

Acción

1

Io se posiciona a 100 A e Ir a 1 (× Io): Ajuste de fábrica.

2

Io se ajusta en 63 A.

3

Ajuste no necesario; el ajuste fino de Ir permanece en la posición de regulación 1.

4

Ir se ajusta en 63 A × 1.

Un cálculo preciso de coordinación indica que es conveniente utilizar el valor Ir = 60 A.

Paso

 

Acción

1

Io se posiciona a 100 A e Ir a 1 (× Io).

2

Io se ajusta en 63 A.

3

Cálculo de la posición de regulación:

60 A = 0,95 x 63 A

Sitúe el ajuste fino de Ir en la posición de regulación 0,95.

4

Ir se ajusta en 63 A x 0,95 (= 59,9 A).

Las acciones de los pasos (2) y (3) en los reguladores de ajuste modifican la curva de disparo, tal como se indica en:

Ejemplo de ajuste de la protección de corto retardo

Ajuste del disparo de protección de corto retardo Isd en 400 A en un MicroLogic 2.2 con una intensidad nominal (In) de 100 A con una regulación de 50 A (consulte el diagrama siguiente)

Paso

 

Acción

1

El ajuste de disparo Ir para la protección de largo retardo es igual a la corriente de funcionamiento del arranque, es decir, Ir = 50 A.

2

Cálculo de la posición de regulación:

400 A = 8 x 50 A

Sitúe el regulador de ajuste Isd en la posición de regulación 8.

3

Isd se ajusta en 50 A x 8 (= 400 A).

La acción del paso (2) en el regulador de ajuste modifica la curva de disparo tal como se muestra:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.