DOCA0140EN-03

Cable NSX

Introducción

El cable NSX conecta un interruptor automático con la red de comunicación.

El cable NSX puede utilizarse:

  • Por sí solo para comunicar mediciones y ajustes (solo con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7)

  • O con un módulo BSCM:

    • Para comunicar mediciones y ajustes (solo con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7)

    • Para comunicar estados (con unidades de control estándar y avanzadas)

NOTA: El cable NSX no puede instalarse en un interruptor automático ComPact NSX 400K.

Para obtener más información sobre la integración de las funciones de comunicación del interruptor automático ComPact NSX, consulte:

  • DOCA0093ES, ULP (norma IEC) - Guía del usuario

  • DOCA0091EN, ComPact NSX - Guía de comunicación Modbus

Descripción

El cable NSX consta de una caja de conexiones, un cable equipado con un conector RJ45 y un cable equipado con un bornero con tornillo.

N.º

Soporte de datos

Datos transmitidos

Comentarios

A

Microinterruptor de cable NSX

Estado del contacto SD

El cable NSX ocupa la ranura SD en lugar del contacto auxiliar.

B

Cable equipado con un conector RJ45 para conexión a un módulo ULP.

Red de comunicación

Hay tres longitudes de cable disponibles: 0,3 m (9,84 ft), 1,3 m (4,27 ft) y 3 m (14,7 ft).

C

Conexión interna con la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7 o el módulo BSCM

Red de comunicación

Con el módulo BSCM, el cable NSX también transmite los estados del interruptor automático.

El cable NSX también proporciona alimentación de 24 V CC:

  • Para la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7 (sin módulo BSCM)

  • Para el módulo BSCM (cuando este módulo está instalado)

Instalación

Las ranuras utilizadas para instalar el cable NSX dependen del tipo de interruptor automático.

Uso sólo del cable NSX

Cable NSX y módulo BSCM

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

A Cable NSX

B Módulo BSCM

El cable NSX no se puede instalar a la vez que el contacto SD.

El cable NSX se puede instalar in situ.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16047AA ComPact NSX100-630 - Cable NSX.

Comunicación con el cable NSX

El cable NSX conecta los módulos ULP siguientes:

  • Interfaz de comunicación IFM o IFE

  • Pantalla FDM121

  • Módulo IO

En la figura siguiente se muestran las conexiones entre el cable NSX y la interfaz IFM Modbus-SL:

Ejemplo 1: Conexión de la interfaz IFM a la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7 Ejemplo 2: Conexión de la interfaz IFM al módulo BSCM Ejemplo 3: Conexión de la interfaz IFM al módulo BSCM y a la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

A Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

B Cable NSX

C Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

D Módulo BSCM

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.