DOCA0140EN-03

Conector de fuente de alimentación de 24 V CC

Introducción

El conector de fuente de alimentación de 24 V CC conecta la unidad de control MicroLogic 5, 6, o 7 a una fuente de alimentación externa de 24 V CC para permitir que se encienda cuando el interruptor automático está abierto o cuando la corriente es baja (15 a 50 A según la clasificación).

La unidad de control MicroLogic se alimenta por la corriente que fluye a través de los transformadores de corriente internos para proporcionar las funciones de protección cuando el interruptor automático está cerrado.

Una fuente de alimentación externa de 24 V CC puede utilizarse de manera opcional para:

  • Modificar los ajustes cuando el interruptor automático está abierto.

  • Mostrar las mediciones cuando hay una corriente baja a través del interruptor automático cerrado.

  • Mostrar la causa del disparo y la corriente de ruptura cuando el interruptor automático está abierto tras un disparo.

Instalación

Las ranuras utilizadas para instalar el conector de fuente de alimentación de 24 V CC dependen del tipo de interruptor automático.

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.