DOCA0140EN-03

Apertura, cierre y restablecimiento de interruptores automáticos con mando eléctrico comunicante

Introducción

Gestione el mando eléctrico comunicante con la red de comunicación.

Para esta función es necesario:

  • Instalar un módulo de control de estado del interruptor (BSCM) y el cable NSX.

  • Usar un mando eléctrico comunicante.

Conecte el módulo BSCM a la red de comunicación con el cable NSX:

  • Para recibir comandos de cierre, apertura y rearme.

  • Para transmitir los estados del interruptor automático: O (OFF), I (ON), disparado por SDE.

NOTA: El mando eléctrico comunicante tiene una referencia específica. Para obtener más información, consulte LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm Catálogo.

El módulo BSCM puede configurarse mediante el software EcoStruxure Power Commission.

El esquema del mando eléctrico comunicante del módulo BSCM se puede configurar. Debe crearse respetando rigurosamente el esquema del mando eléctrico simplificado.

ATENCIÓN
RIESGO DE CIERRE REPETIDO POR DEFECTO ELÉCTRICO
No modifique los diagramas de cableado del mando eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Funcionamiento manual: abrir, cerrar y rearmar de forma local

El proceso es el mismo que el del mando eléctrico estándar.

Funcionamiento automático: abrir, cerrar y rearmar de forma remota

El proceso es el mismo que el del mando eléctrico estándar.

Rearme después de un disparo por defecto eléctrico

Sin modificar la configuración de fábrica, el proceso es el mismo que para el mando eléctrico estándar.

El uso del software EcoStruxure Power Commission para reconfigurar el restablecimiento del móduloBSCM autoriza el restablecimiento remoto después de un disparo por fallo eléctrico en un interruptor automático con mando eléctrico comunicante.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.