DOCA0140EN-03

Respuesta a un disparo

Precauciones antes de responder a un disparo

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • Desconecte toda la alimentación suministrada a este equipo antes de trabajar en él.
  • Asegúrese de usar siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.
  • Vuelva a colocar todos los aparatos, puertas y tapas antes de conectar la alimentación de este equipo.
  • Repare la instalación de inmediato si se produce un fallo de aislamiento durante el funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Identificación de la causa del disparo

Las indicaciones local y remota informan de la posible causa de un disparo. En particular, las unidades de control MicroLogic 5, 6 o 7 proporcionan información específica sobre la causa del fallo detectado. Para obtener más información, consulte DOCA0141ES, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Guía del usuario.

Las causas son de diferentes tipos:

  • Error detectado en la instalación

  • Detección de fallos debidos a un funcionamiento defectuoso

  • Disparos voluntarios

Disparo después de un error de la instalación

La posición del mecanismo de control es , Trip.

Indicación

Posible causa

TM-D

MicroLogic 2 y 4

MicroLogic 5, 6 y 7

SD

SD

SD e información en la pantalla

Disparo manual mediante:

  • Prueba Push-to-trip

  • Apertura manual del mando eléctrico

  • Desconexión del interruptor automático del zócalo de desconexión con el interruptor automático en posición ON

  • Bobinas MN o MX

SD y SDE

SD, SDE y SDT

SD, SDE y SDT e información en la pantalla

  • TM-D: Disparo por defecto eléctrico, causa desconocida

  • MicroLogic 2 y 4: Disparo provocado por protección de largo retardo

  • MicroLogic 5 y 6: Disparo provocado por la protección de largo retardo (por ejemplo, en la fase 1 a 930 A, tal como se muestra)

SD y SDE

SD y SDE e información en la pantalla

  • TM-D: Disparo por defecto eléctrico, causa desconocida

  • MicroLogic 2 y 4: Disparo provocado por la protección de corto retardo o instantánea (cortocircuito)

  • MicroLogic 5, 6 y 7: Disparo provocado por protección de corto retardo o instantánea (cortocircuito) en cortocircuito (por ejemplo, en la fase 2 a 18 kA, tal como se muestra)

SD, SDE y SDx

MicroLogic 7

SD, SDE y SDx e información en la pantalla

  • MicroLogic 4: Disparo provocado por protección de diferencial

  • MicroLogic 7: Disparo provocado por protección de diferencial

SD, SDE y SDV

Botón R en VigiPacT Add-on en la posición hacia fuera

SD, SDE y SDV

Botón R en VigiPacT Add-on en la posición hacia fuera

MicroLogic 5

SD, SDE y SDV

Botón R en VigiPacT Add-on en la posición hacia fuera e información en la pantalla

  • TM-D: Disparo provocado por protección de diferencial

  • MicroLogic 2: Disparo provocado por protección de diferencial

  • MicroLogic 5 y 6: Disparo provocado por la protección de diferencial (ningún otro fallo notificado)

MicroLogic 6

SD, SDE y SDG e información en la pantalla

  • MicroLogic 6: Disparo provocado por la protección de defecto a tierra

Mantenimiento del equipo después de un disparo que sigue a un defecto

El disparo de la protección no elimina el motivo del defecto en el equipo aguas abajo.

ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin haber verificado y, cuando sea necesario, reparado la instalación eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Aísle la salida antes de inspeccionar el equipo eléctrico aguas abajo de la protección.

Realice las tareas siguientes tras un cortocircuito:

  • Limpiar cuidadosamente las posibles marcas de humo negro. Las partículas de humo pueden ser conductoras de electricidad.

  • Verificar las conexiones de alimentación y los cables de control.

  • Usar el interruptor automático al menos cinco veces en vacío.

Dependiendo del tipo de fallo, realizar inspecciones de mantenimiento en todo el equipo o en la parte de él en la que se produjo el fallo:

  • Defectos menores:

    • Disparo provocado por protección de largo retardo

    • Disparo provocado por protección de diferencial

    Una vez efectuadas las reparaciones, se tienen que realizar las verificaciones D, E, F y G.

  • Defectos graves o con capacidad destructiva:

    • Disparado por fallo eléctrico desconocido

    • Disparo provocado por la protección corto retardo

    • Disparo por protección contra defecto a tierra

    Una vez efectuadas las reparaciones, se tienen que realizar las verificaciones A, B, D, E, F y G. Compruebe el interruptor automático disparado antes de volver a ponerlo en marcha.

NOTA: Las verificaciones, las pruebas y los controles deben estar a cargo de personal cualificado.

Si es prioritario un rearranque (por ejemplo, en caso de instalación de seguridad), la parte de la instalación en la que se ha producido el defecto debe aislarse y bloquearse para realizar dicho mantenimiento.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.