DOCA0140EN-03

Módulo SDx

Introducción

Se puede utilizar un módulo SDx con interruptores automáticos ComPact NSX dotados de unidades de control MicroLogic.

El módulo SDx recibe datos de la unidad de control a través de una conexión óptica:

  • En el caso de las unidades de control MicroLogic 2, una salida (no configurable) para la supervisión remota de la alarma de disparo térmico

  • En el caso de las unidades de control MicroLogic 4, dos salidas (no configurables) para la supervisión remota de los elementos siguientes:

    • La alarma de disparo térmico

    • La alarma de disparo por diferencial

  • En el caso de MicroLogic 5, 6 y 7, dos salidas (configurables) para la supervisión remota de alarmas

NOTA: El módulo SDx no puede instalarse en un interruptor automático ComPact NSX 400K.

Descripción

A Bornero de salidas

B Módulo SDx

Instalación

Las ranuras que se utilizan para instalar el módulo SDx dependen del tipo de interruptor automático.

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

El módulo SDx no se puede instalar a la vez que una bobina MN/MX y un contacto OF.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16241AA, ComPact NSX100-630 - Módulo de salidas SDx.

Conexión

Conecte el módulo SDx y las salidas respetando rigurosamente el diagrama de cableado.

MicroLogic 2

MicroLogic 4

MicroLogic 5

MicroLogic 6

MicroLogic 7

Las características de las salidas del módulo SDx son:

  • Tensión: 24-415 V CA/V CC

  • Corriente:

    • Salidas activas: 80 mA como máximo

    • Salidas inactivas: 0,25 mA

Ajuste de fábrica de asignación de salidas

Las funciones que realizan las salidas del módulo SDx dependen del tipo de unidad de control que se instale con el módulo.

MicroLogic

Salida 1 (SD2/OUT1)

Salida 2 (SD4/OUT2)

2

Alarma de señalización de fallo térmico (SDT)

No disponible

4

Alarma de señalización de fallo térmico (SDT)

Alarma de señalización de fallo por diferencial (SDV)

5

Alarma de señalización de fallo térmico (SDT)

Prealarma de largo retardo (PAL Ir).

La alarma se activa en cuanto la corriente en la carga alcanza el 90 % de Ir.

6

Alarma de señalización de fallo térmico (SDT)

Alarma de señalización de defecto a tierra (SDG)

7

Alarma de señalización de fallo térmico (SDT)

Alarma de señalización de fallo por diferencial (SDV)

NOTA: Las salidas SDT, SDG y SDV vuelven automáticamente a su estado inicial cuando el interruptor automático se cierra.

Reconfiguración de las salidas del módulo SDx

Utilice el software EcoStruxure Power Commission para reconfigurar la asignación de la salida SDx 1 (SD2/OUT1) y la salida 2 (SD4/OUT2) si se utilizan con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7.

Para obtener más información sobre la lista de alarmas y opciones de configuración que utilizan software EcoStruxure Power Commission, consulte DOCA0141ES, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Guía del usuario.

El modo de funcionamiento de las salidas se puede configurar:

  • Sin enclavamiento

  • Con enclavamiento (el retorno al estado inicial tiene lugar al confirmar la salida con enclavamiento utilizando la red de comunicación o el teclado MicroLogic)

  • Temporizado sin enclavamiento (el retorno al estado inicial se realiza al final de la temporización).

  • En estado cerrado forzado (el retorno al estado inicial tiene lugar al confirmar la salida con enclavamiento utilizando la red de comunicación o el teclado MicroLogic)

  • En estado abierto forzado (el retorno al estado inicial tiene lugar al confirmar la salida con enclavamiento utilizando la red de comunicación o el teclado MicroLogic)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.