DOCA0140EN-03

Unidad de control magnetotérmica TM-D para interruptores automáticos 3P y 4P de 80 A a 250 A

Introducción

La unidad de control magnetotérmica TM-D se ha diseñado para proteger los conductores de distribución eléctrica terciaria e industrial.

La unidad de control existe en dos configuraciones:

  • 3P, 3D

  • 4P, 3D

Descripción

Los reguladores de ajuste se encuentran en la parte frontal:

A Rango de ajuste para la unidad de control magnetotérmica TM-D

B Regulador de ajuste del disparo de la protección térmica Ir

C Regulador de ajuste del disparo de la protección magnética Ii (solo para TM-D 200/250)

Ajuste de la protección térmica

El disparo de la protección térmica Ir se realiza por medio del regulador de ajuste de 4 posiciones.

Al girar el regulador de ajuste de la protección térmica ((A)), se modifica la curva de disparo, tal y como se muestra en (B).

En la tabla siguiente se muestran los valores del disparo Ir (en amperios) para la protección térmica (valores indicados en el regulador) con respecto a la intensidad nominal de cada unidad de control en función de la posición del regulador Ir.

Intensidad nominal In de la unidad de control (A)

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

250

Disparo Ir (A)

11

18

22

28

35

44

56

70

88

112

140

175

13

20

26

32

40

50

64

80

100

128

160

200

14

23

29

36

45

57

72

90

113

144

180

225

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

250

Ajuste de la protección magnética en las unidades de control con In de 80 A a 160 A

Para las unidades de control de intensidades nominales inferiores a 200 A, el umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:

Valor nominal de la unidad de control In (A)

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Disparo Ii (A) +/- 20 %

190

300

400

500

500

500

640

800

1250

1250

Ajuste de la protección magnética en las unidades de control con In de 200 A a 250 A

Para las unidades de control entre 200 A y 250 A, el umbral de disparo de la protección magnética Ii se establece por medio de un regulador de 6 posiciones.

Al girar el regulador de ajuste de la protección magnética ((A)), se modifica la curva de disparo, tal y como se muestra en (B).

En la tabla siguiente se muestran los valores del umbral de disparo Ii (en amperios) de la protección magnética (valores indicados en el regulador) en función de la posición del regulador Ii:

Valor nominal de la unidad de control In (A)

200

250

Disparo Ii (A) +/- 20 %

1000

1250

1200

1500

1400

1750

1600

2000

1800

2250

2000

2500

Ejemplo de aplicación

Protección de una instalación con las siguientes características:

  • Alimentación mediante un transformador de 1250 kVA, 400 V, 4 %

  • Protección de un cuadro de distribución situado a 15 m cuyas cargas son principalmente de iluminación (lámparas de incandescencia), calefacción y máquinas pequeñas

El valor de la corriente nominal calculada (consumo de cargas) es In = 175 A.

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de instalación:

Los cálculos realizados en la instalación de acuerdo con las regulaciones pueden utilizarse para determinar las características del interruptor automático ComPact NSX adecuado que se va a instalar (cálculos realizados con el software Ecostruxure Power Design – Ecodial).

En la tabla siguiente se detalla la selección de interruptores automáticos:

Instalación

ComPact NSX elegido

Comentarios

In = 175 A

ComPact NSX250

Determinación del tamaño de la caja

Neutro distribuido

4P, 3D

Neutro completo y cargas lineales

Isc = 28,5 kA

F

El poder de corte Icu puede leerse en la placa de características.

Ikmin = 14,0 kA

En la tabla siguiente se muestran los ajustes de protección de la unidad de control:

Instalación

Elección de unidad de control

Comentarios

In = 175 A

TM-D 200, Ir establecido en 180 A

Optimización de la elección

TM-D 250, Ir establecido en 175 A

Necesario si se prevén extensiones

Ikmin = 14,0 kA

Ii = 2000 A o 2500 A

Ajuste natural de la protección Ii para distribución compatible con:

  • Con corrientes de arranque (sin disparo)

  • Con protección contra cortocircuito (disparo)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.