DOCA0140EN-03

Unidad de control magnetotérmica TM-D para interruptores automáticos 1P de 250 A

Introducción

Las unidades de control magnetotérmicas TM-D para interruptores automáticos 1P de 250 A son unidades de control integradas.

Están diseñados para aplicaciones de CA.

Las unidades de control 1P integradas TM-D proporcionan:

  • Umbral térmico fijo

  • Disparo magnético fijo

Ajuste de la protección térmica

El disparo de la protección térmica Ir no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:

Intensidad nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F)

160

200

250

Disparo fijo Ir (A) a 40 °C (104 °F)

160

200

250

Ajuste de la protección magnética

El disparo de la protección magnética Ii no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:

Intensidad nominal de la unidad de control In (A)

160

200

250

Disparo fijo Ii (A) +/- 20 %

850

850

850

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.