DOCA0140EN-03

Prueba del interruptor automático

Procedimiento Push-to-Trip

ATENCIÓN
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO
Las pruebas de los dispositivos sólo deberán ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Cuando pruebe el mecanismo de disparo, adopte precauciones contra:

  • Interrupciones del funcionamiento

  • Activación de alarmas inapropiadas

  • Provocación de acciones no deseadas

Por ejemplo, el disparo del interruptor automático con el botón push-to-trip puede generar señalizaciones de fallos o acciones correctivas inapropiadas (como cambiar a una fuente de alimentación alternativa).

Siga estos pasos para probar el mecanismo de disparo:

Paso

Acción

Posición

1

Cierre el interruptor automático.

I (ON)

2

Pulse el botón push-to-trip para disparar el interruptor automático.

3

Rearme el interruptor automático moviendo el mando maneta a la posición O (OFF).

O (OFF)

4

Cierre el interruptor automático moviendo el mando maneta a la posición I (ON).

I (ON)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.