DOCA0140EN-03

Solución de problemas

Introducción

En las tablas siguientes se describen las operaciones de solución de problemas, con las verificaciones o las reparaciones que tienen que llevarse a cabo según las causas probables del funcionamiento defectuoso indicado. Se clasifican en los eventos siguientes:

  • Disparos repetitivos

  • El interruptor automático no puede cerrarse (interruptor automático con funcionamiento manual)

  • El interruptor automático no puede cerrarse (interruptor automático accionado por motor)

  • Pantallas de defecto de MicroLogic 5, 6 y 7

Disparos repetitivos

Indicación

Posible causa

Verificaciones o reparaciones

SD

Tensión de alimentación de la bobina de disparo por falta de tensión MN demasiado baja o sometida a variaciones importantes

Verifique la fuente de alimentación de la bobina (por ejemplo, una fuente que alimenta motores con potencias nominales altas puede ser inestable). En tal caso, conecte la bobina a una alimentación segura o estable.

Tensión de alimentación en una bobina de disparo por emisión de corriente MX aplicada de forma imprevista

Verifique que la conexión de la bobina sea correcta de acuerdo con el esquema de instalación.

SD, SDE

Temperatura de funcionamiento demasiado elevada

Verifique la ventilación del cuadro y la temperatura del local.

SD, SDE, SDV

Indicador de fallo por diferencial (MicroLogic 4)

Información en la pantalla (MicroLogic 7)

Botón R en VigiPacT Add-on en posición hacia fuera (MicroLogic 5 y 6 con VigiPacT Add-on)

Ajuste inadecuado de la protección de diferencial (MicroLogic 4 y 7 o VigiPacT Add-on)

Verifique el valor de la corriente de fuga natural.

En función de los resultados:

  • Aísle el equipo con corriente de fuga natural muy elevada.

  • O bien, incremente el valor de la protección de diferencial (VigiPacT Add-on), respetando las normas de seguridad.

Fallo de aislamiento transitorio en la instalación

Verifique si el defecto coincide con la puesta en marcha de un equipo.

En función de los resultados:

  • Repare el equipo defectuoso.

  • Aísle el equipo con corriente de fuga natural muy elevada.

  • O bien, incremente el valor de la protección de diferencial (VigiPacT Add-on), respetando las normas de seguridad.

SD, SDE

Pantalla TriP (solo disponible en MicroLogic 5, 6, y 7) y, a continuación, StoP

Temperatura de funcionamiento demasiado elevada

Verifique la ventilación del cuadro y la temperatura del local.

El interruptor automático no puede cerrarse (interruptor automático con funcionamiento manual)

Indicación

Posible causa

Verificaciones o reparaciones

SD

Bobina de disparo por emisión de corriente MX alimentada

Bobina de disparo por falta de tensión MN alimentada

Verifique que la conexión de la bobina sea correcta de acuerdo con el esquema de instalación.

OF

Interruptor automático enclavado

Verifique el esquema de instalación y de enclavamiento (mecánico o eléctrico) de los dos interruptores automáticos.

El interruptor automático no puede cerrarse (interruptor automático operado por motor)

Indicación

Posible causa

Verificaciones o reparaciones

OF

Orden de cierre no operativa

Verifique la posición Auto del selector en la parte frontal del interruptor automático.

Verifique también:

  • La alimentación del mando eléctrico y la tensión del motor

  • La tensión en los bornes del motor del mando eléctrico

  • La ruta del comando de cierre

Pantallas de defecto de MicroLogic 5, 6 y 7

En la tabla siguiente se muestran las verificaciones o reparaciones que tienen que llevarse a cabo de acuerdo con las pantallas de defecto de MicroLogic 5, 6 y 7. Para obtener más información, consulte DOCA0141ES, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Guía del usuario.

Indicación

Posible causa

Verificaciones o reparaciones

Pantalla TriP y, a continuación, StoP

Fallo grave en la unidad de control MicroLogic: La unidad de control ya no proporciona protección.

Proceda urgentemente a cambiar la unidad de control.

El interruptor automático no se puede rearmar.

Pantalla Err

Fallo en la unidad de control MicroLogic

Proceda a cambiar la unidad de control durante la próxima visita de mantenimiento.

El interruptor automático todavía es apto para la protección.

Pantalla Out

Restablecimiento de una alarma de enclavamiento no realizado en el módulo SDx

Verifique la causa de la alarma y utilice el botón OK para efectuar el restablecimiento.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.