DOCA0091FR-08

Entrées numériques

Mappage des registres des entrées numériques

Chaque description d'entrée numérique est composée de 80 registres. L'ordre et la description des entrées numériques 2, 3, 4, 5 et 6 sont identiques à ceux de l'entrée numérique 1.

Module IO

Numéro d'entrée numérique

Adresses d'entrée numérique

Registres d'entrée numérique

IO 1

I1

0x3669–0x36B8

13930–14009

I2

0x36B9–0x3708

14010–14089

I3

0x3709–0x3758

14090–14169

I4

0x3759–0x37A8

14170–14249

I5

0x37A9–0x37F8

14250–14329

I6

0x37F9–0x3848

14330–14409

IO 2

I1

0x4221–0x4270

16930–17009

I2

0x4271–0x42C0

17010–17089

I3

0x42C1–0x4310

17090–17169

I4

0x4311–0x4360

17170–17249

I5

0x4361–0x43B0

17250–17329

I6

0x43B1–0x4400

17330–17409

Registres de l'entrée numérique 1 de IO 1

L'ordre et la description des registres de l'entrée numérique 1 de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1 :

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3669

13930

R

–

INT16U

–

–

Validité de chaque bit du registre 13931 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x366A

13931

R

–

INT16U

–

0

Etat de l'entrée numérique :

  • 0 = désactivé

  • 1 = activé

1

Etat de forçage de l'entrée numérique

  • 0 = Non forcé

  • 1 = Forcé

2–15

Réservé

0x366B–0x366E

13932–13935

R

–

DATETIME

–

–

Horodatage pour la dernière transition d'entrée :

  • Dernier front montant si l'entrée est configurée en mode NO (normalement ouvert)

  • Dernier front descendant si l'entrée est configurée en mode NF (normalement fermé)

Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale (non valide pour les impulsions d'entrée numérique).

0x366F–0x3670

13936–13937

–

–

–

–

–

Réservé

0x3671–0x3672

13938–13939

R

–

INT32U

0–4294967294

–

Valeur du compteur d'entrée

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant rencontré au niveau de l'entrée.

Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale.

0x3673–0x3676

13940–13943

R

–

DATETIME

–

–

Horodatage de la dernière préconfiguration/réinitialisation du compteur de changements d'état de l'entrée

Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale.

0x3677–0x3678

13944–13945

R

–

INT32U

0–4294967294

–

Nombre d'impulsions reçues

Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.

0x3679–0x367C

13946–13949

R

–

INT64

–

–

Valeur de consommation réinitialisable

Valeur = poids de l'impulsion x nombre d'impulsions reçues

Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.

0x367D–0x3680

13950–13953

R

–

INT64

–

–

Valeur de consommation non réinitialisable cumulée

Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.

0x3681–0x3684

13954–13957

R

–

DATETIME

–

–

Horodatage de la dernière réinitialisation de la valeur de consommation réinitialisable

Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.

0x3685–0x3686

13958–13959

R

W

FLOAT32

–

–

Calcul de la puissance

Valide si

  • le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique

  • les impulsions d'entrée proviennent du compteur d'impulsions d'énergie

0x3687–0x369E

13960–13983

R

–

OCTET STRING

–

–

Identification de l'entrée numérique codée sur 45 caractères ASCII(1)

0x369F–0x36A0

13984–13985

R

s

FLOAT32

0,003 – 1

–

Temps de filtrage de l'entrée numérique 1

0x36A1

13986

R

–

INT16U

0–1

–

Type de contact d'entrée(1)

  • 0 = NO (contact normalement ouvert, réglage d'usine)

  • 1 = NF (contact normalement fermé)

0x36A2

13987

R

–

INT16U

0–1

–

Type des signaux d'entrée(1)

  • 0 = entrée numérique normale (réglage d'usine)

  • 1 = impulsions d'entrée numérique

0x36A3

13988

R

–

INT16U

0–1

–

Polarité des impulsions(1)

  • 0 = valeur basse à valeur haute (réglage d'usine)

  • 1 = valeur haute à valeur basse

Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.

0x36A4

13989

R

–

INT16U

1–4

–

Unité d'impulsion(1)

  • 1 = Wh (watt-heure, réglage d'usine)

  • 2 = VARh (volt ampère heure réactif)

  • 3 = VAh (volt ampère heure)

  • 4 = m3 (mètres cubes)

Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.

0x36A5–0x36A6

13990–13991

R

–

FLOAT32

1–16777215

–

Poids de l'impulsion(1) (2)

Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.

Réglage d'usine = 1,0

0x36A7–0x36A8

13992–13993

R

–

INT32U

1–4294967294

–

Valeur de seuil du compteur d'entrée(1)

Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale.

Réglage d'usine = 5 000

0x36A9–0x36B8

13994–14009

–

–

–

–

–

Réservé

(1) Valeur définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

(2) Exemples :

  • Si chaque impulsion en entrée représente 125 kWh et compte tenu du fait que les données de consommation doivent être exprimées en watt-heures, le poids de l'impulsion de consommation est égal à 125 000.

  • Si chaque impulsion en entrée représente 1 gallon américain et compte tenu du fait que les données de consommation doivent être exprimées en mètres cubes, le poids de l'impulsion de consommation est égal à 0,003785.