DOCA0091FR-08

Applications

Etat de l'application IO

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3927

14632

R

–

INT16U

–

0

Application de châssis activée ou désactivée :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

1–15

Réservé

0x3928

14633

R

–

INT16U

–

–

Validité de chaque bit du registre 14632 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

Gestion de châssis

Le tableau décrit les registres relatifs à l'application de gestion de châssis exécutée par IO 1 (application prédéfinie ou définie par l’utilisateur).

Les registres 18300–18329 sont liés à l’application de gestion de châssis exécutée par IO 2 (application prédéfinie ou définie par l’utilisateur).

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3BC3

15300

R-RC

–

INT16U

–

–

Validité de chaque bit du registre 15301 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3BC4

15301

R-RC

–

INT16U

–

–

Etat du châssis

0–7

Réservé

8

Equipement en position débroché (CD)

9

Equipement en position embroché (CE)

10

Equipement en position de test (CT)

11–15

Réservé

0x3BC5–0x3BC6

15302–15303

R-RC-WC

–

INT32U

0–65534

–

Compteur de position châssis embroché

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis embroché.

0x3BC7–0x3BC8

15304–15305

R-RC-WC

–

INT32U

0–65534

–

Compteur de position châssis débroché

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis débroché.

0x3BC9–0x3BCA

15306–15307

R-RC-WC

–

INT32U

0–65534

–

Compteur de position châssis test

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis test.

0x3BCB–0x3BCE

15308–15311

R-RC

–

DATETIME

–

–

Horodatage de la dernière modification de la position châssis embroché

0x3BCF–0x3BD2

15312–15315

R-RC

–

DATETIME

–

–

Horodatage de la dernière modification de la position châssis débroché

0x3BD3–0x3BD6

15316–15319

R-RC

–

DATETIME

–

–

Horodatage de la dernière modification de la position châssis test

0x3BD7–0x3BD8

15320–15321

R-WC

s

INT32U

–

–

Temps de fonctionnement depuis la dernière maintenance de graissage

0x3BD9–0x3BDA

15322–15323

R-WC

s

INT32U

–

–

Temps de fonctionnement depuis le dernier changement en position embroché

0x3BDB

15324

R

–

INT16U

0-65534

–

Compteur de regraissage de contact du châssis

0x3BDC–0x3BE0

15325–15329

–

–

–

–

–

Réservé

Gestion de racks

Le tableau décrit les registres relatifs à l'application de gestion de racks définie par l’utilisateur exécutée par IO .

Les registres 18330-18359 sont liés à l'application prédéfinie de gestion de racks exécutée par IO 2.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3BE1

15330

R

–

INT16U

–

–

Validité de chaque bit du registre 15331 :

0 = Non valide

1 = Valide

0x3BE2

15331

R

–

INT16U

–

–

Etat du rack

0–7

Réservé

8

Rack en position débroché

9

Rack en position embroché

10

Rack en position de test

11–15

Réservé

0x3BE3–0x3BE4

15332–15333

R

–

INT32U

–

–

Compteur de position rack embroché.

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position connectée du rack.

0x3BE5–0x3BE6

15334–15335

R

–

INT32U

–

–

Compteur de position rack débroché.

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position déconnectée du rack.

0x3BE7–0x3BE8

15336–15337

R

–

INT32U

–

–

Compteur de position rack test.

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position de test du rack.

0x3BE9–0x3BEC

15338–15341

R

–

DATETIME

–

–

Horodatage de la dernière modification de la position connectée du rack.

0x3BED–0x3BF0

15342–15345

R

–

DATETIME

–

–

Horodatage de la dernière modification de la position déconnectée du rack.

0x3BF1–0x3BF4

15346–15349

R

–

DATETIME

–

–

Horodatage de la dernière modification de la position de test du rack.

0x3BF5–0x3BFE

15350–15359

–

–

–

–

–

Réservé

Commande d'éclairage

Le tableau décrit les registres relatifs à l'application prédéfinie de commande d'éclairage exécutée par IO 1.

Les registres 18400–18409 sont liés à l'application de commande d'éclairage prédéfinie exécutée par IO 2 .

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x3C27

15400

R

–

INT16U

0–1

Intégrité du registre 15401 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide (l'application est configurée et en cours d'exécution)

0x3C28

15401

R

–

INT16U

0–1

Etat d'éclairage :

  • 0 = réinitialisé/désactivé

  • 1 = configuré/activé

0x3C29–0x3C2A

15402–15403

R

s

INT32U

0–54000

Temps restant en mode Activé ou Désactivé (en fonction de l'état de l'éclairage)

0x3C2B–

15404

R

–

INT16U

0–2

Commande simple d'éclairage(1) :

  • 0 = aucune commande

  • 1 = éclairage désactivé

  • 2 = éclairage activé

0x3C2C–0x3C30

15405–15409

–

–

–

–

Réservé

(1) Les commandes simples sont activées par un réglage d'usine. Les commandes simples peuvent être désactivées à l'aide des commandes simples d'activation/de désactivation.

Contrôle de charge

Le tableau décrit les registres relatifs à l'application prédéfinie de contrôle de charge exécutée par IO 1.

Les registres 18410-18419 sont liés à l'application de contrôle de charge prédéfinie exécutée par IO 2 .

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x3C31

15410

R

–

INT16U

0–1

Intégrité du registre 15411 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide (l'application est configurée et en cours d'exécution)

0x3C32

15411

R

–

INT16U

0–1

Etat de la charge :

  • 0 = réinitialisé/désactivé

  • 1 = configuré/activé

0x3C33–0x3C34

15412–15413

R

s

INT32U

0–54000

Temps restant en mode Activé ou Désactivé (en fonction de l'état de la charge)

0x3C35

15414

R

–

INT16U

0–2

Commande simple de charge(1) :

  • 0 = aucune commande

  • 1 = charge inactive

  • 2 = charge active

0x3C36–

0x3EEC

15415–

16109

–

–

–

–

Réservé

(1) Les commandes simples sont activées par un réglage d'usine. Les commandes simples peuvent être désactivées à l'aide des commandes simples d'activation/de désactivation.