DOCA0091FR-08

Etat

Etat des alarmes

Le registre d'état des alarmes indique l'état actuel des alarmes :

  • Bit d'alarme = 0 : l'alarme n'est pas active.

  • Bit d'alarme = 1 : l'alarme est active.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit du registre d'état des alarmes :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Bit

Description

0x1647

5704

R

–

–

INT16U

–

A/E

–

Alarme d'état

A/E

0

Alarme 201 définie par l'utilisateur

A/E

1

Alarme 202 définie par l'utilisateur

A/E

2

Alarme 203 définie par l'utilisateur

A/E

3

Alarme 204 définie par l'utilisateur

A/E

4

Alarme 205 définie par l'utilisateur

A/E

5

Alarme 206 définie par l'utilisateur

A/E

6

Alarme 207 définie par l'utilisateur

A/E

7

Alarme 208 définie par l'utilisateur

A/E

8

Alarme 209 définie par l'utilisateur

A/E

9

Alarme 210 définie par l'utilisateur

A/E

10

Préalarme Ir de la protection Long retard (PAL Ir)

E

11

Préalarme IΔn de la protection différentielle (PAL IΔn)

A/E

12

Préalarme Ig de la protection Terre (PAL Ig)

–

13–15

Réservé

Etat du module SDx

Le registre d'état du module SDx indique l'état et la validité des sorties du SDx (2 sorties maximum) :

  • Bit d'état = 0 : la sortie est ouverte.

  • Bit d'état = 1 : la sortie est fermée.

  • Bit de validité = 0 : l'état de la sortie est inconnu.

  • Bit de validité = 1 : l'état de la sortie est connu.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état des modules SDx :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Bit

Description

0x2298

8857

R

–

–

INT16U

–

A/E

–

Etat du module SDx

A/E

0

Etat de la sortie 1

A/E

1

Etat de la sortie 2

–

2–7

Réservé

A/E

8

Validité de la sortie 1

A/E

9

Validité de la sortie 2

–

10–15

Réservé

Etat du déclenchement

Le registre d'état du déclenchement indique l'état actuel du déclenchement :

  • Bit de déclenchement = 0 : le déclenchement n'est pas actif.

  • Bit de déclenchement = 1 : le déclenchement est actif.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état du déclenchement :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Bit

Description

270x0F

10000

R

–

–

INT16U

–

A/E

–

Etat du déclenchement

A/E

0

Protection Long retard Ir

A/E

1

Protection Court retard Isd

A/E

2

Protection instantanée Ii

A/E

3

Protection Terre Ig

E

4

Protection différentielle IΔn

A/E

5

Protection instantanée intégrée

A/E

6

Echec interne du déclencheur (STOP)

E

7

Instantanée avec protection différentielle

A/E

8

Protection du moteur contre les déséquilibres (Iunbal)

A/E

9

Protection moteur contre les blocages (Ijam)

A/E

10

Protection du moteur contre les sous-charges (Iunderload)

A/E

11

Protection du moteur contre le démarrage long (Ilongstart)

A/E

12

Protection contre les déclenchements réflexes

–

13–15

Réservé