DOCA0091FR-08

Indicateurs de maintenance

Description générale

Le module BSCM dispose de 7 compteurs qui aident à gérer le disjoncteur ComPact NSX.

Les compteurs du BSCM présentent les propriétés suivantes :

  • Tous les compteurs sont enregistrés dans une mémoire non volatile pour éviter toute perte de données en cas de perte d’alimentation.

  • Le compteur OF cumulatif est en lecture seule. Il s'arrête d'incrémenter lorsqu'il atteint une valeur maximum de 4 294 967 295.

  • L'utilisateur peut prérégler tous les compteurs (sauf le compteur OF cumulatif) sur toute valeur comprise entre 0 et 65535. Les compteurs arrêtent d'augmenter lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 65535.

  • Un seuil est associé au compteur OF et au compteur de commande Fermer le disjoncteur.

    L'utilisateur peut régler le seuil sur toute valeur comprise entre 0 et 65534. Le réglage d'usine est 5000. Une alarme est émise lorsqu'un compteur atteint le seuil.

Compteurs du module BSCM

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x023A–

0x023B

571–

572

R

1

–

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

Compteur OF cumulatif (compteur ouvert à fermé non réinitialisable)

0x023C

573

R-WC

1

–

INT16U

0–65535

A/E

Compteur OF (compteur ouvert à fermé réinitialisable)

0x023D

574

R-WC

1

–

INT16U

0–65535

A/E

Compteur SD (fermé en position SD)

0x023E

575

R-WC

1

–

INT16U

0–65535

A/E

Compteur SDE (fermé en position SDE)

0x023F

576

R-WC

1

–

INT16U

0–65535

A/E

Compteur de commande d’ouverture du disjoncteur

0x0240

577

R-WC

1

–

INT16U

0–65535

A/E

Compteur de commande de fermeture du disjoncteur

0x0241

578

R-WC

1

–

INT16U

0–65535

A/E

Compteur de commande de réinitialisation du disjoncteur

0x0242–0x0243

579–580

–

–

–

–

–

–

Réservé

0x0244

581

R-WC

1

–

INT16U

0–65535

A/E

Seuil du compteur OF

Le réglage d'usine est 5000.

0x0245

582

R-WC

1

–

INT16U

0–65535

A/E

Seuil du compteur de commande de fermeture du disjoncteur

Le réglage d'usine est 5000.