DOCA0091FR-08

Historique des opérations de maintenance

Description générale

Les registres d'historique des opérations de maintenance décrivent les 10 dernières opérations de maintenance. Le format de l'historique des opérations de maintenance correspond à une série de 10 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant une opération de maintenance.

Les registres d'historique des opérations de maintenance renvoient la valeur 32768 (0x8000) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Nombre d'opérations de maintenance

Une requête de lecture de 5 x n registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements d'opération de maintenance, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'opération de maintenance.

Par exemple, une requête de lecture de 5 x 2 = 10 registres est nécessaire pour lire les 2 derniers enregistrements d'opération de maintenance dans l'historique des opérations de maintenance :

  • Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'opération de maintenance (opération de maintenance la plus récente).

  • Les 5 derniers registres décrivent le deuxième enregistrement d'opération de maintenance.

Adresse

Registre

Description

0x733B–0x733F

29500–29504

Enregistrement d'opération de maintenance 1 (opération de maintenance la plus récente)

0x7340–0x7344

29505–29509

Enregistrement d'opération de maintenance 2

0x7345–0x7349

29510–29514

Enregistrement d'opération de maintenance 3

0x734A–0x734E

29515–29519

Enregistrement d'opération de maintenance 4

0x734F–0x7353

29520–29524

Enregistrement d'opération de maintenance 5

0x7354–0x7358

29525–29529

Enregistrement d'opération de maintenance 6

0x7359–0x735D

29530–29534

Enregistrement d'opération de maintenance 7

0x735E–0x7362

29535–29539

Enregistrement d'opération de maintenance 8

0x7363–0x7367

29540–29544

Enregistrement d'opération de maintenance 9

0x7368–0x736C

29545–29549

Enregistrement d'opération de maintenance 10 (opération de maintenance la plus ancienne)

Enregistrement d'opération de maintenance

Une requête de lecture de 5 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'opération de maintenance.

L'ordre et la description des registres d'enregistrements d'opération de maintenance sont les mêmes que ceux de l'enregistrement d'opération de maintenance 1 :

Enregistrement d'opération de maintenance 1 (opération de maintenance la plus récente)

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x733B

29500

R

1

–

INT16U

0–65535

A/E

Code d'opération de maintenance (voir le paragraphe suivant)

0x733C–

0x733E

29501–

29503

R

–

–

ULP DATE

–

A/E

Date et heure de l'opération de maintenance Type de données: ULP DATE

0x733F

29504

–

–

–

–

–

–

Réservé

Codes d'opérations de maintenance

Code d'opération de maintenance

Description

2000 (0x07CF)

Test par bouton-poussoir (avec module de maintenance UTA)

2001 (0x07D0)

Inhibition de la protection Terre

2002 (0x07D1)

Réservé

2003 (0x07D2)

Démarrer le test d'injection numérique

2004 (0x07D3)

Arrêter le test d'injection numérique

2005 (0x07D4)

Test de la protection Terre

2006 (0x07D5)

Test de la protection différentielle

2007 (0x07D6)

Démarrer le test de l'alarme

2008 (0x07D7)

Arrêter le test de l'alarme

2009 (0x07D8)

Démarrer la protection Long retard

2010 (0x07D9)

Arrêter la protection Long retard

2011 (0x07DA)

Démarrer la protection Court retard

2012 (0x07DB)

Arrêter la protection Court retard

2013 (0x07DC)

Démarrer la protection Instantané

2014 (0x07DD)

Arrêter la protection Instantané

2015 (0x07DE)

Démarrer la protection Instantané intégrée

2016 (0x07DF)

Arrêter la protection Instantané intégrée

2017 (0x07E0)

Démarrer la protection contre les déséquilibres

2018 (0x07E1)

Arrêter la protection contre les déséquilibres

2019 (0x07E2)

Démarrer la protection Terre

2020 (0x07E3)

Arrêter la protection Terre

2021 (0x07E4)

Démarrer la protection différentielle

2022 (0x07E5)

Arrêter la protection différentielle

2023 (0x07E6)

Démarrer la mémoire thermique

2024 (0x07E7)

Arrêter la mémoire thermique

2025 (0x07E8)

Démarrer la connexion avec le module de maintenance UTA

2026 (0x07E9)

Arrêter la connexion avec le module de maintenance UTA

2027 (0x07EA)

Tourner le commutateur rotatif 1

2028 (0x07EB)

Tourner le commutateur rotatif 2

2029 (0x07EC)

Commutateur de verrouillage ouvert

2030 (0x07ED)

Commutateur de verrouillage fermé

2031 (0x07EE)

Test ZSI en cours

2032 (0x07EF)

Réservé

2033 (0x07F0)

Réinitialiser le logiciel

2034 (0x07F1)

Réinitialiser les mesures de courant minimum/maximum

2035 (0x07F2)

Réinitialiser les mesures de tension minimum/maximum

2036 (0x07F3)

Réinitialiser les mesures de puissance minimum/maximum

2037 (0x07F4)

Réinitialiser les mesures du facteur de puissance minimum/maximum

2038 (0x07F5)

Réinitialiser les mesures de la distorsion harmonique totale minimum/maximum

2039 (0x07F6)

Réinitialiser la mesure du maximum de la demande de courant

2040 (0x07F7)

Réinitialiser le maximum de la demande de puissance (active, réactive et apparente)

2041 (0x07F8)

Réinitialiser les mesures de fréquence minimum/maximum

2042 (0x07F9)

Réinitialiser les mesures d'image thermique minimum/maximum

2043 (0x07FA)

Réinitialiser les mesures d'énergie

2044 (0x07FB)

Réinitialiser le compteur d'énergie