DOCA0091FR-08

Paramètres de mesure

Type de système

La commande de configuration de présence d'ENVT (External Neutral Voltage Tap) (code de commande = 46472) configure le contenu du registre de type de système.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0CF1

3314

R-WC

–

–

INT16U

30–41

A/E

Type de système

Détermination du type de système

Si...

Alors…

Résultat

le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et sans prise de tension externe neutre (ou ENVT)

type de système = 30

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre ne sont pas disponibles.

  • La mesure du courant neutre est disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres n'est pas possible.

le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et sans ENVT

type de système = 31

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre ne sont pas disponibles.

  • La mesure du courant neutre n'est pas disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres n'est pas possible.

le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et avec un ENVT

type de système = 40

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre sont disponibles.

  • La mesure du courant neutre n'est pas disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres est possible.

le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et un ENVT, ou si le type de système est un disjoncteur quadripolaire

type de système = 41

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre sont disponibles.

  • La mesure du courant neutre est disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres est possible.

Total du quadrant

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x08C1

2242

R

–

–

INT16U

1–4

E

Total du quadrant

0x08C2

2243

R

–

–

INT16U

0–1

E

0 = avance

1 = retard

Signe de la puissance

La commande de signe de la puissance (code de commande = 47240) configure le contenu du registre du signe de la puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0CF3

3316

R-WC

–

–

INT16U

0–1

E

Signe de la puissance:

0 = la puissance active circule d'amont (haut) en aval (bas) (réglage d'usine).

1 = la puissance active circule d'aval (bas) en amont (haut).

Signe du facteur de puissance

La commande de configuration du signe du facteur de puissance (code de commande = 47241) configure le contenu du registre du signe du facteur de puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0CF5

3318

R-WC

–

–

INT16U

0–2

E

Convention de signe s'appliquant au facteur de puissance et au facteur de puissance fondamentale (cosϕ) :

0 = convention CEI

2 = convention IEEE (réglage d'usine)

Mode d'accumulation d'énergie

La commande de configuration du mode d'accumulation d'énergie (code de commande = 47242) configure le contenu du registre du mode d'accumulation d'énergie.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0CFB

3324

R-WC

–

–

INT16U

0–1

E

Mode d'accumulation d'énergie:

0 = accumulation absolue (réglage d'usine)

Ep = EpIn + EpOut

Eq = EqIn + EqOut

1 = accumulation signée

Ep = EpIn – EpOut

Eq = EqIn – EqOut

Temps de demande

La commande de configuration de la demande de courant (code de commande 47243) configure le contenu du registre 3352.

La commande de configuration de la demande de puissance (code de commande 47244) configure le contenu des registres 3354 et 3355.

Reportez-vous au Guide d'utilisation des déclencheurs Micrologic 5/6/7 ComPact NSX Documents à consulter pour plus d'informations sur la méthode de calcul de la demande.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0D17

3352

R-WC

–

min

INT16U

5–60

E

Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1 minute.

Le réglage d'usine est 15 minutes.

0x0D19

3354

R-WC

–

–

INT16U

0–5

E

Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) :

0 = fenêtre glissante (réglage d'usine)

2 = bloqué

5 = synchronisé sur la communication

0x0D1A

3355

R-WC

–

min

INT16U

5–60

E

Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1 minute.

Le réglage d'usine est 15 minutes.

Tension nominale

La commande de configuration de l'affichage de la tension nominale Vn (code de commande = 47245) configure le contenu du registre de la tension nominale.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x258F

9616

R-WC

1

V

INT16U

0–65535

A/E

Tension nominale Vn.

Réglage d'usine = 400 V