DOCA0091FR-08

Commandes d'événement

Acquitter une sortie en auto-maintien

L'utilisateur peut lire les paramètres des sorties du module SDx des registres 9801 à 9810 Configuration du module SDx.

Pour acquitter la sortie en auto-maintien, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x1F3F

8000

–

–

INT16U

46216

A/E

Code de commande = 46216

0x1F40

8001

–

–

INT16U

12

A/E

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

–

–

INT16U

5121

A/E

Destination = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

–

–

INT16U

1

A/E

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

–

–

OCTET STRING

–

A/E

Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur

0x1F45

8006

–

–

INT16U

1–2

A/E

1 = relais 1, 2 = relais 2

Acquitter un déclenchement

Pour acquitter un déclenchement, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x1F3F

8000

–

–

INT16U

46217

A/E

Code de commande = 46217

0x1F40

8001

–

–

INT16U

10

A/E

Nombre de paramètres (octets) = 10

0x1F41

8002

–

–

INT16U

5121

A/E

Destination = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

–

–

INT16U

1

A/E

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

–

–

OCTET STRING

–

A/E

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur