DOCA0091FR-08

Alarmes définies par l'utilisateur

Description générale

Logiciel EcoStruxure Power Commissionpermet de configurer 10 alarmes définies par l'utilisateur qui peuvent être choisies dans une liste de 150 alarmes prédéfinies.

Chaque alarme définie par l'utilisateur possède un numéro d'alarme défini par l'utilisateur (201–210) et un code d'alarme correspondant (voir le paragraphe suivant).

Chaque alarme a un niveau de priorité qui gère l'affichage de l'alarme sur l'afficheur FDM121 :

  • Aucune priorité = N/A (non affecté)

  • priorité basse = 1. Aucune alarme n'est affichée sur l'afficheur FDM121.

  • priorité moyenne = 2. Le voyant de l'afficheur FDM121 est allumé en continu.

  • priorité haute = 3. Le voyant de l'afficheur FDM121 clignote et une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur que l'alarme est active.

Pour plus d'informations sur la relation entre la priorité des alarmes et l'afficheur FDM121, reportez-vous au document ComPact NSX - Déclencheurs MicroLogic 5/6/7 - Guide utilisateur Documents à consulter.

Les réglages des 10 alarmes définies par l'utilisateur sont dans les registres des alarmes définies par l'utilisateur :

Adresse

Registre

Description

0x1A71–0x1A7C

6770-6781

Alarme 201 définie par l'utilisateur

0x1A7D–0x1A88

6782-6793

Alarme 202 définie par l'utilisateur

0x1A89–0x1A94

6794-6805

Alarme 203 définie par l'utilisateur

0x1A95–0x1AA0

6806-6817

Alarme 204 définie par l'utilisateur

0x1AA1–0x1AAC

6818-6829

Alarme 205 définie par l'utilisateur

0x1AAD–0x1AB8

6830-6841

Alarme 206 définie par l'utilisateur

0x1AB9–0x1AC4

6842-6853

Alarme 207 définie par l'utilisateur

0x1AC5–0x1AD0

6854-6865

Alarme 208 définie par l'utilisateur

0x1AD1–0x1ADC

6866-6877

Alarme 209 définie par l'utilisateur

0x1ADD–0x1AE8

6878-6889

Alarme 210 définie par l'utilisateur

Enregistrement des alarmes définies par l'utilisateur

Une requête de lecture de 12 registres est nécessaire pour lire l'enregistrement des alarmes définies par l'utilisateur.

L'ordre et la description des enregistrements des alarmes définies par l'utilisateur sont les mêmes que pour l'enregistrement 1 :

Alarme définie par l'utilisateur 201

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x1A71

6770

L

–

–

INT16U

–

A/E

Les bits de poids fort (MSB) indiquent l'activité de l'alarme : 0 = Activé, 1 = Désactivé Le réglage d'usine est 1 (activé).

Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l'alarme : N/A, 1, 2 ou 3. Le réglage d'usine est N/A (aucune priorité).

0x1A72

6771

L

–

–

INT16U

–

A/E

Identifiant de mesure (1)

0x1A73

6772

–

–

–

–

–

–

Réservé

0x1A74

6773

L

1

(2)

INT16

-32767–

+32767

A/E

Valeur du seuil de déclenchement. Le réglage d'usine est 0.

0x1A75

6774

–

–

–

–

–

–

Réservé

0x1A76

6775

L

1

s

INT16U

0-3000

A/E

Temporisation d'activation. Le réglage d'usine est 0.

0x1A77

6776

L

1

(2)

INT16

-32767–

+32767

A/E

Valeur de mise au repos du seuil. Le réglage d'usine est 0.

0x1A78

6777

–

–

–

–

–

–

Réservé

0x1A79

6778

L

1

s

INT16

0-3000

A/E

Temporisation de désactivation. Le réglage d'usine est 0.

0x1A7A

6779

L

–

–

INT16U

0-3

A/E

Opérateur : 0 : ≥, 1 : ≤, 2 : =, 3 : I ≥ I

0x1A7B

6780

L

–

–

INT16U

1-1919

–

Code d'alarme

0x1A7C

6781

–

–

–

–

–

–

Réservé

(1) La valeur de l'identifiant de mesure est le numéro du registre de la mesure. Par exemple, l'identifiant de mesure du courant sur la phase 1 (I1) est 1016.

(2) L'unité du seuil dépend de l'identifiant de la mesure. Par exemple, si l'identifiant de mesure est I1, l'unité est alors A.

Codes d'alarme prédéfinie

Le tableau suivant décrit les alarmes prédéfinies, avec les codes correspondants, parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir les 10 alarmes définies par l'utilisateur et les configurer à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Code d'alarme

Description de l'alarme

1 (0x0000)

Surintensité instantanée sur phase 1

2 (0x0001)

Surintensité instantanée sur phase 2

3 (0x0002)

Surintensité instantanée sur phase 3

4 (0x0003)

Surintensité instantanée sur neutre

5 (0x0004)

Courant de défaut de terre

6 (0x0005)

Sous-intensité instantanée sur phase 1

7 (0x0006)

Sous-intensité instantanée sur phase 2

8 (0x0007)

Sous-intensité instantanée sur phase 3

9 (0x0008)

Déséquilibre de surintensité sur phase 1

10 (0x0009)

Déséquilibre de surintensité sur phase 2

11 (000x0A)

Déséquilibre de surintensité sur phase 3

12 (000x0B)

Surtension (phase 1 au neutre)

13 (0x000C)

Surtension (phase 2 au neutre)

14 (000x0D)

Surtension (phase 3 au neutre)

15 (0x000E)

Sous-tension (phase 1 au neutre)

16 (0x000F)

Sous-tension (phase 2 au neutre)

17 (0x0010)

Sous-tension (phase 3 au neutre)

18 (0x0011)

Déséquilibre de surtension (phase 1 au neutre)

19 (0x0012)

Déséquilibre de surtension (phase 2 au neutre)

20 (0x0013)

Déséquilibre de surtension (phase 3 au neutre)

21 (0x0014)

Surpuissance apparente totale

22 (0x0015)

Surpuissance active totale

23 (0x0016)

Surpuissance active totale déwattée

24 (0x0017)

Surpuissance réactive totale

25 (0x0018)

Surpuissance réactive totale déwattée

26 (0x0019)

Sous-puissance apparente totale

27 (001x0A)

Sous-puissance active totale

28 (001x0B)

Réservé

29 (0x001C)

Sous-puissance réactive totale

30 (001x0D)

Réservé

31 (0x001E)

Facteur de puissance capacitif (IEEE)

32 (0x001F)

Réservé

33 (0x001E)

Facteur de puissance capacitif ou inductif (CEI)

34 (0x0021)

Facteur de puissance inductif (IEEE)

35 (0x0022)

Surintensité de distorsion harmonique totale phase 1

36 (0x0023)

Surintensité de distorsion harmonique totale phase 2

37 (0x0024)

Surintensité de distorsion harmonique totale phase 3

38 (0x0025)

Surtension de distorsion harmonique totale (phase 1 au neutre)

39 (0x0026)

Surtension de distorsion harmonique totale (phase 2 au neutre)

40 (0x0027)

Surtension de distorsion harmonique totale (phase 3 au neutre)

41 (0x0028)

Surtension de distorsion harmonique totale (phase 1– 2)

42 (0x0029)

Surtension de distorsion harmonique totale (phase 2– 3)

43 (002x0A)

Surtension de distorsion harmonique totale (phase 3– 1)

44-53 (0x002B–0x0034)

Réservé

54 (0x0035)

Courant de fuite à la terre

55 (0x0036)

Surintensité (moyenne)

56 (0x0037)

Surintensité maximale (I1, I2, I3 ou neutre)

57 (0x0038)

Sous-intensité instantanée sur neutre

58-59 (0x0039–0x003A)

Réservé

60 (003x0B)

Sous-intensité (moyenne)

61 (0x003C)

Demande de surintensité sur phase 1

62 (003x0D)

Demande de surintensité sur phase 2

63 (0x003E)

Demande de surintensité sur phase 3

64 (0x003F)

Demande de surintensité sur neutre

65 (0x0040)

Sous-intensité minimale (I1, I2 ou I3)

66 (0x0041)

Demande de sous-intensité sur phase 1

67 (0x0042)

Demande de sous-intensité sur phase 2

68 (0x0043)

Demande de sous-intensité sur phase 3

69 (0x0044)

Demande de sous-intensité sur neutre

70 (0x0045)

Déséquilibre de surintensité maximum (I1, I2 ou I3)

71 (0x0046)

Surtension (phase 1– 2)

72 (0x0047)

Surtension (phase 2– 3)

73 (0x0048)

Surtension (phase 3– 1)

74 (0x0049)

Réservé

75 (004x0A)

Surtension (moyenne)

76 (004x0B)

Sous-tension (phase 1– 2)

77 (0x004C)

Sous-tension (phase 2– 3)

78 (004x0D)

Sous-tension (phase 3– 1)

79 (0x004E)

Surtension maximum

80 (0x004F)

Sous-tension (moyenne)

81 (0x0050)

Sous-tension minimum

82 (0x0051)

Déséquilibre de surtension maximum (phases au neutre)

83-85 (0x0052–0x0054)

Réservé

86 (0x0055)

Déséquilibre de surtension (phase 1– 2)

87 (0x0056)

Déséquilibre de surtension (phase 2– 3)

88 (0x0057)

Déséquilibre de surtension (phase 3– 1)

89 (0x0058)

Déséquilibre de surtension maximum

90 (0x0059)

Séquence de phase

91 (005x0A)

Réservé

92 (005x0B)

Sous-fréquence

93 (0x005C)

Surfréquence

94-98 (0x005D–0x0061)

Réservé

99 (0x0062)

Demande de surpuissance active

100-120 (0x0063–0x0077)

Réservé

121 (0x0078)

Cosϕ capacitif (IEEE)

122 (0x0079)

Réservé

123 (007x0A)

Cosϕ capacitif ou inductif (CEI)

124 (007x0B)

Cosϕ inductif (IEEE)

125 (0x007C)

Surintensité de l'image thermique du moteur

126 (007x0D)

Sous-intensité de l'image thermique du moteur

127-140 (0x007E–0x008B)

Réservé

141 (0x008C)

Demande de surintensité maximale sur phase 1

142 (008x0D)

Demande de surintensité maximale sur phase 2

143 (0x008E)

Demande de surintensité maximale sur phase 3

144 (0x008F)

Demande de surintensité maximum sur neutre

145 (0x0090)

Avance

146 (0x0091)

Retard

147 (0x0092)

Quadrant 1

148 (0x0093)

Quadrant 2

149 (0x0094)

Quadrant 3

150 (0x0095)

Quadrant 4

151-255 (0x0096–0x00FE)

Réservé

256 (0x00FF)

Usure de contact