DOCA0091ZH-08

日志机制

概述

Modbus日志寄存器可以帮助用户追踪特定事件的发生以及相应的日期。

共有 4 种事件日志信息:

  • 报警日志:报警日志格式对应一系列记录,共有10个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来说明一个报警事件。请参见报警日志。

  • 脱扣日志:脱扣日志格式对应一系列记录,共有17个。每个记录包括 7 个寄存器,它们用来说明一个脱扣。请参见脱扣日志。

  • 维护操作日志:维护操作日志格式对应一系列记录,共有 10 个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来说明一次维护操作事件。请参见维护操作日志。

  • BSCM 模块事件日志:BSCM 模块事件日志格式对应一系列记录,共有10个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来说明一个 BSCM 模块事件。请参见事件日志。

日志机制

每个事件通过 ULP DATE 格式进行时标。

当日志被填满以后,最早的事件记录会被丟弃,以便为最新的事件记录腾出空间(推入到日志的顶部)。

各个记录是按照发生的先后顺序排列的,最新事件是第一个记录。

下表说明了 10 条记录日志格式的日志机制:

在事件 E 之前

记录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

事件

E-1(最新的事件)

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9

E-10(最早的事件)

事件 E 之后

记录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

事件

E(最新的事件)

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9(最早的事件)

在事件 E 之后,事件 E-10 丢失。

读取日志信息

需要读入功能读取日志记录(参见读函数中的 Modbus 函数:读 n 个输入字,函数代码 = 4)。比如,如果要读取报警日志格式的最新报警记录(参见报警日志),用户需要使用一个 5 个寄存器读入功能。

此外,如果要读取最后 n 个日志格式记录,需要使用一个(m) x (n)块读入功能,其中 m 是记录所用的寄存器数量。

比如,如果要读取脱扣日志格式的 3 个最新脱扣记录(参见脱扣日志),用户需要使用一个 7 x 3 = 21 寄存器的读入功能:

  • 前 7 个寄存器说明了脱扣日志格式的第一个记录(最新的脱扣)。

  • 接下来的 7 个寄存器说明了脱扣日志格式的第二个记录。

  • 最后 7 个寄存器说明了脱扣日志格式的第三个记录。

不使用时,日志寄存器返回 32768 (0x8000)。