DOCA0091ZH-08

配置

概述

IFM 接口具有以下两种可用的配置:

  • 自动配置(开启自动检测功能,出厂设置):当连接到 Modbus 网络时,IFM 接口会自动检测网络参数。

  • 个性化配置(自动速度检测关闭):用户可使用 EcoStruxure Power Commission 软件个性化配置网络参数。

自动配置

可通过 IFM 接口前面板上的两个地址旋钮来定义 Modbus 从设备地址。当连接到 Modbus 串行线网络时,IFM 接口会自动检测网络速度和奇偶性。自动检测算法会检测可用的波特率以及校验位,并自动检测 Modbus 通讯网络参数。为了让自动速度检测算法有效运行,Modbus 主站必须在 Modbus 网络上发送至少 25 帧信息。

传输格式是二进制的,带有 1 个起始位,8 个数据位,以及 1 个停止位(有奇校验或者偶校验)或 2 个停止位(没有奇偶校验)。

如果自动检测算法没有检测网络参数,建议按以下步骤操作:

步骤

操作

1

将 IFM 接口设置到 Modbus 地址 1。

2

在任意地址为所有的寄存器编码发送一个读取多个寄存器请求(函数代码 0x03) 到从设备 1。

3

该请求至少要发送 25 次。

注: 在 IFM 接口自动检查这些设置之后,如果用户更改网络速度或校验位,那么 IFM 接口必须重启(关机/开机)以便检测新的网络参数。

手动配置

可通过 IFM 接口前面板上的两个地址旋钮来定义 Modbus 从设备地址。

用户可以禁用自动检测选项,并用 ModbusEcoStruxure Power Commission 软件设置以下 通讯网络参数:

  • 波特率:4800、9600、19200 和 38400 波特。

  • 偶校验、奇校验、无(可以选择 1 个停止位或如果没有校验位的话选择 2 个停止位)。

注: 不能使用 EcoStruxure Power Commission 软件改变 Modbus 地址或挂锁的状态。