990-91274H-037

连接电源线

危险
小心触电、爆炸或电弧
请先关闭 UPS 的总电源,然后再将电池线连接到标准电池柜。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: E3MCBC10D 或 E3MCBC10E 电池解决方案分别由两个电池柜组成:一个装有电池断路器和电池,另一个仅装有电池。
  1. 断开电池断路器。
  2. 将 PE 线缆从标准电池柜底部接入并与 PE 线缆连接。

    700 mm 宽标准电池柜

    1000 mm 宽标准电池柜

  3. 将来自 UPS 的 DC 线缆从标准电池柜底部接入并连接电池线缆 (N、DC+、DC-)。连接 DC 线缆时,请使用锁紧垫圈(需另购)。
  4. 重新装回电池断路器左侧的接线端子盖板,拆下电池断路器右侧的接线端子盖板。
  5. 对于 E3MCBC10D 或 E3MCBC10E 标准电池解决方案
    1. 连接两个标准电池柜之间的 PE 线缆。
    2. 将电池线缆(N、电池+、电池-)从第二个标准电池柜中的电池连接到第一个标准电池柜中电池断路器的右侧。

      E3MCBC10D 或 E3MCBC10E 标准电池解决方案:

  6. 重新装回断路器保护盖板。

    700 mm 宽标准电池柜

    1000 mm 宽标准电池柜

  7. 将标准电池柜中每块搁板上的电池互连,然后连接到电池断路器的右侧。请参阅前门内侧的接线示意图。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
    • 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
    • 请使用带绝缘把手的工具。
    • 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
    • 请勿将工具或金属零件放在电池上。
    • 在连接或断开电池接线端子之前,请断开充电电源。
    • 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地,移除接地。触碰接地电池的任何部分均可能导致触电。在安装和维护过程中,如果将接地连接移除,即可减少触电危险(适用于无接地供电电路的设备和远程电池)。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.