990-6290D-017

Smantellamento o spostamento dell'UPS in un'altra posizione

  1. Spegnere completamente l'UPS e seguire le istruzioni del manuale di funzionamento dell'UPS.
  2. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) degli interruttori nel quadro elettrico in posizione OFF (aperto).
  3. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) di tutti gli interruttori della batteria nel quadro elettrico/soluzione batteria in posizione OFF (aperto).
  4. Aprire gli sportelli anteriori dell'UPS.
  5. Rimuovere le tre piastre. Conservare tutte le parti per la reinstallazione.
  6. Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass/uscita/neutro/CC prima di continuare.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass/uscita/neutro/batteria prima di continuare.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

    Sistema con singola rete di alimentazione

    Sistemi con doppia rete di alimentazione

  7. Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dall'UPS. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione.
  8. Scollegare e rimuovere tutti i cavi di segnale dall'UPS. Per dettagli, vedere Passaggio dei cavi di segnale, Collegare i cavi del parallelo in un sistema in parallelo e Collegare i cavi di sincronizzazione tra due sistemi UPS.
  9. Reinstallare tutte le piastre e le coperture rimosse. Per dettagli, vedere Installazione finale.
  10. Chiudere e bloccare gli sportelli anteriori.
  11. Rimuovere gli zoccoli e metterli da parte per la reinstallazione. Per dettagli, vedere Installazione finale.
  12. È ora possibile spostare l'UPS servendosi di un carrello elevatore o di un transpallet.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    Muoversi lentamente e prestare molta attenzione alle condizioni del pavimento e all'equilibrio dell'UPS.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  13. Per il trasporto su lunghe distanze:
    AVVERTIMENTO
    carico pesante
    L'UPS è alto e pesante. Adottare le opportune precauzioni durante la movimentazione e la preparazione per il trasporto/la spedizione.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    Per il trasporto su distanze brevi o lunghe, assicurarsi che:
    • il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
    • vengano utilizzati gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza l'UPS;
    • il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Requisiti di trasporto:

    • Montare l'UPS in posizione verticale al centro di un pallet adeguato con dimensioni minime: 1325 mm x 1185 mm. Il pallet deve essere adatto al peso dell'UPS (665 kg per UPS da 500 kVA, 745 kg per UPS da 600 kVA).

    • Utilizzare mezzi di fissaggio appropriati per montare l'UPS sul pallet.

    • Il pallet di spedizione originale in combinazione con le staffe di trasporto originali può essere riutilizzato, se in condizioni integre.

    PERICOLO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    • L'UPS deve essere fissato in modo appropriato al pallet subito dopo essere stato posizionato su di esso.
    • L'hardware di fissaggio deve essere sufficientemente robusto da resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
    AVVERTIMENTO
    Comportamento inaspettato dell'apparecchiatura
    Non sollevare l'UPS con un elevatore a forca/transpallet direttamente per il telaio, onde evitare di piegare o danneggiare quest'ultimo.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  14. Eseguire una delle seguenti opzioni:
    • Smantellamento dell'UPS, OPPURE
    • Spostamento dell'UPS in un'altra posizione per installarlo.
  15. Solo per l'installazione dell'UPS in una nuova posizione: seguire il manuale di installazione per installare l'UPS nella nuova posizione. Vedere Procedura di installazione per una panoramica sull'installazione. L'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    L'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.