990-6290D-017

Installazione finale

  1. Reinstallare il coperchio di protezione davanti ai terminali non-Class 2/non-SELV.
  2. Reinstallare la copertura del cavo del segnale.
  3. Reinstallare la copertura di protezione.
  4. Reinstallare la piastra superiore.
  5. Reinstallare la piastra inferiore.
  6. Installare gli zoccolini:
    NOTA: Le parti degli zoccolini vengono fornite nella confezione dell'UPS.
    1. Installare le due staffe sui piedini anteriori destro e sinistro.
    2. Installare lo zoccolino posteriore.
    3. Installare gli zoccolini laterali.
    4. Installare lo zoccolino frontale.
  7. Chiudere gli sportelli.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.