990-6290C-024

Passe os cabos de sinal

  1. Remova a tampa dos fio de sinal do nobreak.
  2. Passe os fios de sinal Class 2/SELV pela abertura na entrada superior esquerda e pela placa frontal até os pontos de conexão.
  3. Remova a tampa de proteção dos terminais non-Class 2/non-SELV.
  4. Passe os fios de sinal non-Class 2/non-SELV pela abertura na entrada superior direita e pela placa frontal até os terminais non-Class 2/non-SELV como indicado.
  5. Prenda os fios de sinal com braçadeiras como indicado.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.