990-6392E-037

连接 3:1 系统的电源线

  1. 连接 PE 线缆。
  2. 执行以下操作之一:
    • 对于单市电:连接输入线缆。
    • 对于双市电:连接旁路线缆。
  3. 连接 UPS 输出线缆。
  4. 连接负载线缆。
  5. 使用电缆扎带将线缆固定到线缆扣上。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.