990-6392E-037

连接 Easy UPS 3L 的信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设。

建议的信号线规格为 0.8 mm2

  1. 取下设备输出开关 (UOB) 和维修旁路开关 (MBB) 塑料盖,以便于操作辅助开关。

    MBB 中的辅助开关

    注: UOB 包含一个辅助开关,MBB 包含三个辅助开关。
  2. 将信号线(须另购)从设备输出开关 (UOB) 的辅助开关连接到 UPS 中。
  3. 将信号线(须另购)从维修旁路开关 (MBB) 的第一个辅助开关连接到 UPS 中。
  4. 将信号线固定到线缆扣中。
  5. 关闭内门并用螺钉紧固。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.