990-6392E-037

连接 Easy UPS 3S 的信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设。

建议的信号线规格为 0.8 mm2。

  1. 取下维修旁路开关 (MBB) 塑料盖,以便于操作辅助开关。

    MBB 中的辅助开关

  2. 使用以下任一方法将信号线(须另购)从维修旁路开关 (MBB) 的三个辅助开关分别连接到各 UPS 中。

    连接方法 1

    连接方法 2

  3. 将信号线固定到线缆扣中。
  4. 关闭内门并用螺钉紧固。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.